APLICACIÓN
Sensores para la automatización industrial
A medida que las fábricas actuales evolucionan y continúan centrándose en la eficiencia, la productividad y la fiabilidad, los sensores de la Internet industrial de las cosas (IIoT) continúan permitiendo la automatización industrial.
A medida que las fábricas actuales evolucionan y continúan centrándose en la eficiencia, la productividad y la fiabilidad, los sensores de la Internet industrial de las cosas (IIoT) continúan permitiendo la automatización industrial de las operaciones. Estos sensores se están usando ampliamente para monitorear máquinas y sistemas con el fin de proporcionar datos en tiempo real al personal de las instalaciones, los ingenieros y el personal de mantenimiento. En lugar de depender de controles periódicos por parte de los empleados o equipos de prueba, los sensores IIoT proporcionan datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana sobre activos esenciales, equipos de fabricación, así como el entorno de trabajo de la fábrica, a los empleados y al equipo. Esto significa que el equipo se mantiene en funcionamiento de manera más confiable y que se detectan problemas leves antes de que se produzcan averías importantes. También significa que los empleados pueden operar en un entorno seguro y cómodo, lo cual aumenta la productividad y minimiza las licencias por enfermedad y de otro tipo. La conectividad de sensores y datos de sensores a la nube y a software y análisis sofisticados ha permitido a los gerentes observar las tendencias e identificar posibles problemas con los equipos y otros activos. La automatización y la robótica continúan impregnando el lugar de trabajo moderno, lo que permite que el trabajo y los procesos sean más eficientes al tiempo que mejoran la calidad general y la fiabilidad de los productos que se fabrican.

APLICACIONES DESTACADAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL




-
Cobots y robótica
A medida que la necesidad de automatización robótica industrial continúa avanzando, la tecnología de detección continuará siendo la base para la recopilación de datos que ayudará a transformar
-
HVAC
Desde el sistema de ventilación hasta los equipos de refrigeración, calefacción y refrigeración dentro de una instalación, nuestras tecnologías de sensores mejoran la eficiencia y reducen los costos operativos.
-
Monitoreo de las condiciones industriales
El monitoreo de las condiciones está evolucionando rápidamente con la Internet de las cosas (IoT). Ahora se están fabricando sensores para responder a los requisitos exigidos por este ecosistema de la Internet de las cosas.

Los sensores son la columna vertebral de la nueva revolución de la automatización industrial, ya que proporcionan los datos en tiempo real a los sistemas y los análisis que luego permiten tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento, la eficiencia y la productividad. Las instalaciones de fabricación pueden utilizar una amplia variedad de sensores de IIoT para monitorear activos y equipos, así como las líneas de producción. En algunos casos, las máquinas pueden programarse para que se apaguen automáticamente cuando los sensores alcanzan umbrales para evitar averías, daños costosos o accidentes. TE Connectivity (TE) fabrica una amplia gama de sensores resistentes y confiables para aplicaciones industriales, incluidos los que detectan vibraciones, presión, temperatura, posición, humedad, fuerza, velocidad y mucho más. Estos sensores desempeñan un papel fundamental en la mejora de las fábricas actuales al facilitar o mejorar el mantenimiento predictivo, el monitoreo de activos, la automatización de máquinas, así como el monitoreo y el control ambiental. Los sensores de TE están diseñados para proporcionar datos precisos y confiables en entornos industriales hostiles, que pueden incluir altas vibraciones, grandes oscilaciones de temperatura, así como polvo, suciedad y altos niveles de EMI. Los OEM confían en TE para proporcionar el sensor adecuado para satisfacer sus necesidades para la evolución de la IIoT tanto hoy como en el futuro.