Tendencia
La importancia de Ethernet para promover las tendencias
Descubre por qué los ingenieros de diseño deben considerar la incorporación de sistemas Ethernet en sus vehículos y maquinarias industriales y comerciales para satisfacer las necesidades de los futuros clientes.
Autores
Por Joachim Barth, gerente de Ingeniería de desarrollo de productos/Investigación y desarrollo, y Christian Manko, gerente de Producto de conectividad de datos, TE Connectivity
Los vehículos agrícolas, de construcción y otros vehículos de alto rendimiento generalmente se construyen para durar varios años o más, según el tipo de vehículo. Por lo tanto, los fabricantes deben ser capaces de diseñar productos que respondan a las tendencias futuras para darles a los clientes un mayor valor a largo plazo. El ritmo del cambio tecnológico hace que esta sea una tarea difícil, pero una ventaja que tiene la industria del transporte industrial y comercial es que puede utilizar los conocimientos y la tecnología de aplicaciones enfocadas en el futuro ya comprobadas en la industria automotriz.
A medida que la funcionalidad y los datos automatizados y las exigencias de conectividad continúan aumentando en el sector del transporte industrial y comercial, el protocolo de bus CAN está llegando rápidamente a sus límites. Para responder a las megatendencias que impulsan estas exigencias, como dispositivos ecológicos, seguros, conectados y productivos, los diseñadores deben considerar incorporar sistemas de Ethernet en sus diseños ahora para poder satisfacer las demandas de los clientes en un futuro cercano y más adelante.
Tendencias que afectan el diseño
Los diseñadores de vehículos industriales y comerciales están trabajando para lograr que la próxima generación de camiones, autobuses y vehículos todoterreno sea más segura, ecológica, conectada y productiva. Para que esto suceda, están introduciendo funcionalidades automatizadas avanzadas, que anteriormente solo se desarrollaban para vehículos de pasajeros, con el fin de aumentar la productividad y reducir el costo total de propiedad.
Las funciones de asistencia al conductor y automatización, las opciones de infoentretenimiento, los sistemas de cámaras de 360 grados, la comunicación de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I) de alta velocidad, y una amplia gama de características de seguridad esenciales se están convirtiendo en requisitos estándares para los vehículos de alto rendimiento nuevos. Actualmente, la industria se encuentra en el nivel 2: automatización parcial. En cuatro o cinco años, esperamos que el mercado esté en el nivel 4, con un alto nivel de funciones automatizadas en la mayoría de los vehículos nuevos. Esto significa que la seguridad funcional debe integrarse no solo en el diseño, sino también como parte del proceso de desarrollo y gestión de calidad para cumplir con la norma ISO 26262 y las normativas futuras.
Los vehículos comerciales del futuro conocerán más su entorno y la ruta por delante, además de que podrán enviar comentarios a una base de operaciones que luego se podrán analizar y se podrán tomar medidas sobre la base de estos para mejorar el rendimiento y la productividad. Estas tecnologías y las mencionadas a continuación ofrecen una mayor satisfacción del conductor, una mejor productividad y un menor costo total de propiedad (TCO) para los propietarios de vehículos, además de mayores aportes sobre el rendimiento para los fabricantes.
Tendencias
Los siguientes son solo algunos ejemplos de las tendencias emergentes que estamos viendo en todo el mercado:

Camiones de carretera y autobuses
La seguridad, la productividad y la sostenibilidad en las operaciones son tres tendencias en camiones de carretera y autobuses que deben abordarse en los nuevos diseños de vehículos. Los puntos ciegos para los conductores de estos vehículos pueden provocar accidentes con otros vehículos, ciclistas y peatones. Por ejemplo, en Alemania y otros países del mundo, los conductores de vehículos de alto rendimiento, debido a puntos ciegos, han atropellado a peatones o ciclistas cuando giran a la derecha. Pronto, en Alemania y en otros países, las regulaciones obligatorias pueden exigir que los vehículos de alto rendimiento tengan sensores y cámaras para una detección de puntos ciegos más sofisticada y alarmas para evitar este tipo de accidentes. La telemetría puede facilitar la disposición de la carga en línea y la planificación de rutas, así como optimizar el comportamiento de conducción para aumentar la seguridad y la productividad. El control de crucero predictivo determina la velocidad ideal de los vehículos en función de las condiciones de la carretera. Esto permite ahorrar combustible, lo que les da a los conductores tiempo más productivo en la carretera sin interrupciones. Las comunicaciones de vehículo a vehículo permiten la agrupación de vehículos con varios conductores para aumentar la seguridad y reducir el consumo de combustible. La comunicación del vehículo a la infraestructura es esencial para los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y, finalmente, para completar la conducción autónoma. Todas estas características se basan en una red de sensores y conexiones de datos de alta velocidad y baja latencia.

Vehículos de construcción y minería todoterreno
Debido a su tamaño y configuración, los vehículos todoterreno están involucrados en accidentes o vuelcos con mayor frecuencia cuando retroceden o se desplazan sobre zanjas, orificios o terrenos irregulares. Los sistemas de cámaras de 360 grados actuales son esenciales para ayudar al conductor a maniobrar de manera segura sobre diferentes terrenos y crear un lugar de trabajo más seguro. Desde el punto de vista de la productividad, los fabricantes quieren ofrecer a los clientes más tecnologías que hagan que las máquinas funcionen de manera confiable y eficiente. El desafío es agregar una conectividad que permita el ingreso de información clave del entorno para una respuesta en tiempo real y que, a su vez, sea resistente a la suciedad, los productos químicos, el agua, las altas vibraciones y los choques térmicos. A medida que la tecnología avanza, los equipos de construcción y minería utilizarán esta conectividad de datos para ser más inteligentes y estar más automatizados, lo que finalmente les permitirá a algunos operadores trabajar a distancia con total seguridad. El diagnóstico preventivo es otra herramienta valiosa que contribuye a la confiabilidad, la productividad y los costos. La funcionalidad avanzada puede predecir cuándo una pieza puede fallar o requerir reemplazo antes de que un vehículo o una máquina se averíe. Esto es especialmente importante tanto para los vehículos de construcción todoterreno como para la maquinaria agrícola, ya que una suspensión repentina y prolongada del trabajo podría ser costosa.

Vehículos y máquinas agrícolas
La productividad y la sostenibilidad son dos tendencias muy importantes en la industria agrícola, especialmente dada la presión sobre los agricultores para minimizar el efecto sobre los recursos locales (como el suministro de agua y la calidad del aire). Los avances en conectividad y automatización en la maquinaria agrícola pueden permitir y mejorar la agricultura de precisión y la agricultura inteligente para abordar estos desafíos clave. Por ejemplo, el tratamiento de malezas y la aplicación de pesticidas se pueden hacer más precisos para que los agricultores puedan producir la mayor cantidad de cultivos posibles y no afectar las tierras vecinas, las granjas o los suministros de agua potable. Con vista en el futuro, las máquinas agrícolas pueden usar sensores, datos y conectividad para comprender los patrones climáticos y luego adaptar y calcular la siembra, el riego, los pesticidas y la cosecha hasta el último segundo y la última planta en un campo. Los fabricantes de equipos agrícolas deben producir vehículos que puedan detectar, identificar y tomar decisiones de gestión sobre cada planta en el campo, lo que en última instancia reduce los costos y mejora la sostenibilidad.
Redes más sofisticadas
Todas estas tendencias y tecnologías requieren una infraestructura de red sofisticada que pueda gestionar mayores demandas de datos para posibilitar la comunicación, dentro del vehículo, de un vehículo a otro, o entre el vehículo y otra ubicación, como un depósito o un centro de control e incluso el fabricante. Esta red debe transmitir datos de alta velocidad con baja latencia mientras funciona en condiciones difíciles. Hasta ahora, las arquitecturas de bus CAN han servido como columna vertebral para la red de un vehículo. A medida que los diseñadores buscan incorporar características más automatizadas para la seguridad y la productividad, el ancho de banda de datos requerido para la funcionalidad avanzada del vehículo es demasiado grande como para que solo la CAN la proporcione. La transición a Ethernet ha comenzado, primero en áreas donde se requiere un mayor ancho de banda y rendimiento y, finalmente, el reemplazo de CAN a medida que la automatización se vuelve más frecuente y se debe integrar más potencia y ancho de banda en todo el sistema.
Actualmente, la mayoría de los sistemas de sensores y conectividad para ADAS en vehículos son sistemas especializados. Una función o aplicación, como el control de crucero adaptativo, tiene sensores para radar/lidar y conectores que alimentan una unidad de control electrónico (ECU). A medida que aumentan las funciones automatizadas en estos vehículos, la fusión de los sensores, donde los datos de varios sensores se pueden combinar y analizar, se vuelve cada vez más vital para recopilar información ambiental y de posicionamiento más precisa. Por ejemplo, mientras que en los automóviles de pasajeros se necesitan sensores para detectar obstáculos en carreteras sólidas, en los sectores de la construcción, la minería y la agricultura, los sensores también deben detectar las propiedades de los materiales. Si una cosechadora está cruzando un campo cosechando cultivos y se detecta un obstáculo que parece un palo en su camino, debe saber si ese objeto es un palo liviano que la máquina puede atravesar fácilmente o una tubería de acero suelta que podría dañarla, hacer que quede fuera de servicio para su reparación y luego que se tomen las medidas necesarias en consecuencia. Para lograr esto de manera precisa y rápida se requiere potencia informática adicional.
En este modelo fusionado, los sensores están interconectados a través de múltiples o todas las aplicaciones en el vehículo, lo que lleva a una ECU. Una mayor cantidad de datos que se procesan requiere más ancho de banda, y ese mayor ancho de banda requiere conectores y cables que puedan gestionar más velocidad, así como una red Ethernet que pueda permitir hasta 1 Gbit por segundo de datos para transmitir información de manera confiable.
La transición a este tipo de tecnologías y funciones automatizadas trae un desafío completamente nuevo para los ingenieros que es diseñar vehículos que puedan funcionar de manera confiable y que sean resistentes al desgaste, incluso en los entornos más hostiles.
Nuevas tecnologías de conectores


A medida que los diseñadores de vehículos industriales y comerciales buscan actualizar los sistemas y las redes de conectividad en sus vehículos, se pueden diseñar muchas aplicaciones de datos de alta velocidad utilizando la tecnología de conectores que se ha desarrollado durante los últimos años en la industria automotriz. Sin embargo, los entornos y desafíos a los que se enfrentan los vehículos comerciales a menudo son mucho más difíciles en comparación con los de los automóviles y los camiones ligeros. Para aplicaciones donde el polvo, la suciedad, la humedad, las temperaturas extremas y las altas vibraciones son comunes, se pueden utilizar nuestros nuevos conectores, como enetSEAL+ sellado y Heavy Duty Sealed Connector Series con insertos MATEnet. Los conectores enetSEAL+ se pueden utilizar para aplicaciones que requieren hasta 100 MB por segundo de conectividad de datos, mientras que la serie de conectores sellados de alto rendimiento con insertos MATEnet se puede utilizar para transferir hasta 1 gigabit por segundo.
Conectores enetSEAL+
- El diseño óptimo y de alta calidad ayuda a reducir los costos de fabricación y servicio.
- Tecnología de punto de varios contactos para una mayor confiabilidad.
- La función de bloqueo secundario incorporada está diseñada para asegurar la retención de contactos.
- Aplicación modular posible con dos codificaciones y múltiples espesores de panel.
- Los OEM pueden utilizar la cadena de suministro existente de la fabricadora de arneses.
Algunas de las ventajas de la serie Heavy Duty Sealed Connector Series con insertos MATEnet son los siguientes:
- Optimizados para mejorar la confiabilidad de uso a largo plazo y reducir los costos de fabricación y servicio.
- Conexión asegurada con la función de bloqueo secundario incorporada para la retención de contactos.
- Clara manipulación, baja fuerza de acoplamiento con un mecanismo de bloqueo deslizante confiable que se ofrece en una posición prebloqueada.
- Diseñados con la aplicación modular en mente para cable a cable y cable a placa, lo que permite varias opciones de montaje: brida sellada en línea y montaje en PCB.
Aplicaciones para nuestros nuevos conectores
Ambas soluciones se adaptan a prácticamente cualquier aplicación en entornos hostiles, incluidos radares, lidar, cámaras, unidades telemáticas, diagnósticos integrados, pantallas frontales, grupos de instrumentos, aplicaciones de infoentretenimiento y arquitectura de Ethernet.

INFOENTRETENIMIENTO

SEGURIDAD

REDES
Mantenerse competitivo
Para mantenerse competitivos en el mercado y a la vanguardia de las tendencias y funcionalidades de automatización que permiten la seguridad, la productividad y la sostenibilidad, Los diseñadores y fabricantes deben incorporar Ethernet en todos sus últimos diseños para poder responder a los mayores requisitos de conectividad de datos. La mejor manera de hacerlo es consultar desde el principio a expertos en ingeniería, como los de TE, que pueden asesorar sobre la topología y la tecnología necesarias para diseñar y fabricar los componentes innovadores que permiten una mayor potencia de detección e informática mientras se mantiene la integridad de la señal en condiciones difíciles.
Publicado originalmente en la revista Elektronik “Special edition electromechanics”
Para obtener más información sobre nuestras soluciones para vehículos conectados

Conducción autónoma
Soluciones de Ethernet
Obtén más información sobre los requisitos de conectividad para promover una conducción autónoma de vehículos comerciales e industriales.

Conectividad de datos
Soluciones para vehículos de alto rendimiento
Descubre por qué los ingenieros de diseño deben considerar la incorporación de sistemas Ethernet en sus vehículos y maquinarias industriales y comerciales para satisfacer las necesidades de los futuros clientes.

Conectividad de Ethernet
Requisitos para vehículos de alto rendimiento
Descubre las consideraciones que tenemos en cuenta para diseñar conectores Ethernet para vehículos de alto rendimiento.