Información sobre el producto
Los interruptores DIP encuentran un uso moderno
La capacidad de preconfigurar el equipo antes de incorporarlo a una red puede ayudar a reducir el tiempo de inactividad y acelerar los cambios. Estas demandas impulsan una mayor flexibilidad en el diseño de los interruptores DIP.
Incluso antes de los días de los menús de software y la memoria reprogramable, existía la necesidad de personalizar el comportamiento de los dispositivos electrónicos. Ya sea para mejorar el funcionamiento de una máquina o ajustar la dificultad de un videojuego, era esencial tener un método fácil de usar para cambiar las características de un sistema electrónico. Como solución a este problema, el interruptor DIP se desarrolló a principios de la década de 1970. Más de 40 años después, estos interruptores DIP siguen siendo útiles y relevantes para aplicaciones innovadoras, incluida la tecnología para el Internet de las cosas (IoT).
Seleccionar interruptores DIP
Busque por tipo y elemento
El interruptor de paquete dual en línea (Dual In-line Package, DIP) se ha fabricado tradicionalmente en una variedad de tamaños. Estos interruptores eléctricos manuales suelen estar diseñados con dos filas de pines, uno a cada lado. Una de las configuraciones comunes es la versión con circuitos integrados (IC).
La distancia, o tono, entre pines era de 0.1" y la distancia entre filas era de 0.3". El tamaño estandarizado del paquete facilitó a los diseñadores la creación del diseño de la placa de circuito impreso (PCB). Al utilizar la misma interfaz que el CI, el interruptor DIP proporcionó un dispositivo de conmutación compacto que podía aprovechar las mismas técnicas de montaje.
Un interruptor DIP de 8 posiciones ofrece al usuario hasta 256 opciones (el producto de 2 a la octava potencia), que es el equivalente a un solo byte de información. Por lo tanto, los interruptores de 8 posiciones son muy comunes, pero no son ideales para todas las aplicaciones.

Los interruptores DIP utilizan varios actuadores individuales en diversos estilos, como deslizante, basculantes y tipo piano. Estos le ofrecen al usuario un medio para personalizar el funcionamiento de la PCB con solo el movimiento de un interruptor. Como un dispositivo electromecánico, los interruptores DIP ofrecen numerosas ventajas sobre las soluciones impulsadas por software.
En primer lugar, proporcionan una indicación visual de la posición del interruptor, lo que facilita al usuario comprender el funcionamiento del circuito. En segundo lugar, no requieren energía para cambiar el circuito. Esta segunda característica es muy interesante. Mediante el uso de un interruptor DIP para reprogramar un dispositivo, los fabricantes podrían optimizar su producción creando una máquina que podría personalizarse con facilidad, ya sea en el entorno de la fábrica o posteriormente por el usuario.
Interruptores DIP en aplicaciones seleccionadas
Al igual que con muchas otras soluciones electromecánicas para problemas electrónicos, el uso del interruptor DIP comenzó a desaparecer. Las innovaciones en la década de 1990 incluyeron la miniaturización continua de la electrónica, y el tamaño físico del interruptor DIP significó que encontró menos aplicaciones en los productos de consumo de la época. La memoria no volátil se volvió más económica y compacta, lo que permitió que la reprogramación del equipo se impulsara por software.
Sin embargo, el interruptor DIP nunca desapareció por completo. Su utilidad lo hace relevante para el uso en muchas aplicaciones, incluida la tecnología de alto rendimiento. Por ejemplo, Internet de las Cosas (IoT) ha dado lugar a nuevas aplicaciones avanzadas en el hogar y las fábricas, con dispositivos de consumo y maquinaria industrial capaces de ofrecer una conectividad sin precedentes, junto con flexibilidad e instalación rápida.
Los interruptores DIP están diseñados para este tipo de configuración a medida que se instalan nuevos elementos de un hogar conectado o una fábrica inteligente. La capacidad de preconfigurar el equipo antes de que se incorpore a una red significa que el tiempo de inactividad se mantiene al mínimo y los cambios se pueden realizar con rapidez. Esto generó demandas de un nuevo tipo de flexibilidad en el diseño de los interruptores DIP.
Mediante el uso de un interruptor DIP para reprogramar un dispositivo, los fabricantes podrían optimizar su producción creando una máquina que podría personalizarse con facilidad, ya sea en el entorno de la fábrica o posteriormente por el usuario.
Hoy en día, el espacio en la PCB es escaso, y los ingenieros necesitan soluciones que no estén limitadas por factores de forma estandarizados. Para ello, hemos desarrollado el interruptor DIP apilable de una sola posición. Esta innovación permite a los ingenieros realizar creaciones para personalizar un interruptor DIP, aprovechando al máximo el espacio disponible y evitando el inconveniente de tener que elegir componentes con características que no necesitan. El resultado es un producto que puede ayudarle a cumplir sus requisitos. Conozca las soluciones que ofrecemos para sus aplicaciones. Comience a comprar nuestra cartera de interruptores DIP.