Perspectiva ejecutiva

La colaboración de proveedores y OEM acelera la innovación de los EV

Autor: Steven Merkt

La inversión en tecnología de baterías ha sido la orden de compra más grande en la historia de la industria automotriz. Pero más allá de una inversión de capital, esta compleja tecnología ha obligado a los OEM a evolucionar sus operaciones, fuerza laboral y relaciones con los proveedores. Por todas estas razones, es imprescindible que los OEM logren precisión en lo que respecta a la electrificación.

 

Hoy en día, eso es más difícil que nunca. Estamos presenciando en tiempo real el poder de la aceleración de una carrera de "electrificación" para los vehículos comerciales y de consumo por parte del sector privado. La aceleración de las regulaciones gubernamentales y de la adopción por parte de los consumidores ha hecho que los OEM de todo el mundo deban priorizar el lanzamiento de vehículos eléctricos (EV) competitivos en el mercado de acuerdo con un nuevo cronograma acelerado de adopción de los EV. Los vehículos nuevos deben salir al mercado sin problemas y en plazos más breves que los previstos inicialmente por la industria. Los OEM deben estar preparados y contar con la tecnología y la experiencia adecuadas para poder concretar sus ideas.

 

En TE Connectivity, nos hemos preparado durante décadas para la llegada de este cambio de paradigma. La electrificación se ha convertido en un factor de disrupción fundamental del mercado, ha dejado de ser una cualidad con la que es bueno contar y se convirtió en una necesidad para los OEM que buscan seguir siendo competitivos e ingresar al mercado con soluciones personalizadas para los vehículos, automóviles más seguros y arquitecturas de carga más eficientes. El momento es ahora. Y los fabricantes más exitosos son aquellos que trabajan en estrecha colaboración con proveedores de componentes expertos y a nivel mundial.

Para lograr la conectividad de alto voltaje, los OEM no solo necesitan equipos, sino que también deben trabajar en estrecha colaboración con proveedores que puedan ayudarlos a comprender y desarrollar arquitecturas más eficientes para los EV, con mayor rapidez y en la primera iteración.
Para lograr la conectividad de alto voltaje, los OEM no solo necesitan equipos, sino que también deben trabajar en estrecha colaboración con proveedores que puedan ayudarlos a comprender y desarrollar arquitecturas más eficientes para los EV, con mayor rapidez y en la primera iteración.

Pódcast ejecutivo

25:28

Steven Merkt habla sobre la asociación con OEM para lograr la innovación en materia de EV

Información destacada

Conectividad para la próxima generación de tecnologías de movilidad eléctrica.

Consulte nuestras soluciones

Nuestras perspectivas

Conozca nuestra visión sobre el estado del mercado de la tecnología industrial.

Leer perspectivas sobre innovación

Asociarse para desenvolverse en un panorama dinámico

Durante los primeros años de la década de 2010, la capacidad de voltaje de un EV rondaba los 120 a 240 voltios estándares. Pero los tiempos están cambiando. TE trabajó recientemente con Porsche para cuadruplicar la capacidad hasta alcanzar aproximadamente los 800 voltios. Si se considera eso junto con la adopción de un punto de referencia de la industria de una carga de 10 minutos, se dará cuenta de que la tecnología de las baterías hoy en día es significativamente más avanzada que hace tan solo una década.

 

El desarrollo de esta tecnología requiere un conjunto completamente diferente de consideraciones para los OEM. Necesitan un socio proveedor con una trayectoria comprobada y una profunda experiencia que les ayude a desenvolverse en un entorno cambiante que presenta un gran número de desafíos técnicos. En el caso de Porsche, colaboramos en el diseño de soluciones dentro de la arquitectura del vehículo que les permitieron lograr una carga del 80 % en 22 minutos y medio.

 

Desde la velocidad de carga hasta la capacidad de la batería y la funcionalidad en el vehículo, la carrera ya comenzó para los OEM. Debido a que los fabricantes se están apresurando para lograr arquitecturas de mayor voltaje en los vehículos  y, por ende, automóviles más rápidos y con más potencia, capaces de recorrer mayores distancias entre cargas , , la presión ejercida sobre los conectores será cada vez mayor.

 

La conectividad de alto voltaje para vehículos eléctricos presenta a los OEM desafíos únicos que no existen en las arquitecturas tradicionales de los motores de combustión interna (ICE). Las soluciones de conectividad son piezas de tecnología intrincadas pero poderosas, y para muchos OEM, el costo en relación con el riesgo de equivocarse no lo amerita.

 

Estos desafíos completamente nuevos y complejos significan que es primordial asociarse con el proveedor de componentes adecuado. Para lograr la conectividad de alto voltaje, los OEM no solo necesitan equipos, sino que también deben trabajar en estrecha colaboración con proveedores que puedan ayudarlos a comprender y desarrollar arquitecturas más eficientes para los EV  , con mayor rapidez y en la primera iteración.

Equipo de ingeniería diseñando una plataforma de conectividad para un vehículo eléctrico.
Al permitir que un experto en conexión y protección como TE se ocupe de la conectividad de alto voltaje, se libera a los OEM para que se centren en personalizar e innovar otros aspectos del vehículo.

Creación de valor en toda la cadena

Una de nuestras principales ventajas en TE es que colaboramos estrechamente con los OEM y brindamos tecnología abierta, flexible y funcional. Lo que esto significa es que abordamos todas las interacciones y ambiciones de los clientes como una hoja de papel en blanco. Nuestras soluciones proporcionan una plantilla bien probada, pero la creación final nace de una estrecha asociación entre TE y nuestros clientes.

 

Cada cliente tiene sus propias soluciones que diferencian sus arquitecturas. A diferencia de otros proveedores, en TE nos aseguramos de no acercarnos a nuestros clientes con soluciones uniformes, sino más bien personalizadas.

 

Muchos de los 4000 ingenieros de nuestro segmento de Soluciones de Transporte trabajan en centros de TE que están ubicados estratégicamente cerca de nuestros clientes automotrices, lo que nos permite permanecer físicamente cerca de ellos y ofrecer la asistencia de ingenieros especializados que se integran con sus organizaciones. TE entiende tanto los desafíos emergentes de toda la industria como los específicos de cada cliente, y cocreamos soluciones personalizadas plataforma por plataforma dentro de ese panorama.

 

Por ejemplo, nuestra colaboración con BMW se centra tanto en los productos como en los procesos de su nueva plataforma europea de EV. Sabemos que hay áreas mucho más contundentes que los conectores para que los OEM desarrollen la personalización dentro de los vehículos. Al permitir que un experto en conexión y protección como TE se ocupe de la conectividad de alto voltaje, se libera a los OEM para que se centren en personalizar e innovar otros aspectos del vehículo.

Perspectivas sobre la innovación automotriz

Además, TE posee una vasta trayectoria ligada a los OEM, ya que ayuda, tanto a los tradicionales como a aquellos que se inician en el ámbito de los EV, a desarrollar soluciones personalizadas acordes a los rápidos cambios en la arquitectura de sus vehículos. Eso significa que nuestras soluciones han sido pensadas y desarrolladas en función del propio vehículo y hechas a medida para la plataforma específica en cuestión. El valor de la incidencia de TE en el mercado de EV es extremadamente alto y seguirá creciendo a medida que más OEM ingresen a este ámbito.

 

Además, el hecho de ayudar a nuestros clientes a trasladar sus tecnologías de los EV de lujo  , donde actualmente se produce la mayor parte del desarrollo tecnológico  , a vehículos de producción en masa más cotidianos también supone un beneficio para nosotros. Ambas arquitecturas tienen casi el doble de contenido conectivo que las plataformas de ICE promedio, lo que representa una oportunidad significativa para que guiemos la próxima ola de conectividad en la industria automotriz.

 

En este momento, la innovación proveniente del ámbito de los EV es prometedora. Estamos en una posición privilegiada para brindar servicios a los clientes en diferentes puntos de evolución y para ser una parte central de la transformación que está haciendo que el futuro de la automoción sea más seguro, más sostenible y conectado. Si bien los OEM se ven en la obligación de salir al mercado con soluciones para EV cada vez más sofisticadas y con mayor rapidez que nunca, TE les ayudará a alcanzar el éxito.

 

Si usted es inversionista y desea obtener más información sobre TE Connectivity, envíe un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de Relaciones con Inversionistas.

Información sobre el autor

Steven Merkt, Asesor sénior

Steven Merkt

Steven Merkt escribió esta perspectiva de TE Connectivity cuando ocupó el cargo de presidente del Segmento de Soluciones de Transporte de TE. Durante su carrera de más de 30 años en la empresa, Steven también fue presidente de la división automotriz y ocupó puestos de liderazgo en dirección general, operaciones, ingeniería, marketing, cadena de suministro y lanzamiento de nuevos productos.