Impulsar la movilidad eléctrica

Impulsamos la electromovilidad

En nuestro más reciente informe técnico se analizan los desafíos técnicos para la electrificación de vehículos.

La demanda de los consumidores de vehículos eléctricos (EV) ha alcanzado un punto de inflexión. Los modelos recién anunciados se agotan en cuestión de minutos, y el costo de propiedad continúa cayendo a niveles asequibles. Los vehículos eléctricos de hoy son más ecológicos y mucho más eficientes que sus contrapartes tradicionales de motor de combustión interna (ICE), ofrecen una aceleración más rápida, un par instantáneo y una experiencia de conducción mucho mejor. 

 

A pesar del aumento del interés y la emoción, sigue habiendo cierto nerviosismo sobre los vehículos eléctricos. Los conductores se han preocupado más por la “ansiedad de carga” en lugar de la “ansiedad del alcance”. La ansiedad de la carga tiene que ver con la disponibilidad, o la falta de ella, de estaciones de carga públicas de alta potencia y la cantidad de tiempo que lleva cargar la batería de un vehículo eléctrico.

 

Mientras la industria trabaja para solucionar los problemas de infraestructura, TE Connectivity y sus clientes OEM en todo el mundo están abordando la preocupación del tiempo de carga mediante la creación de soluciones y la construcción de nuevas arquitecturas de vehículos eléctricos que permiten una transferencia de energía rápida, de alta potencia y megavatios capaz de reponer la batería de un automóvil en tan solo 10 minutos.