Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Presentación de la tecnología de puente térmico de TE Connectivity: un nuevo enfoque, un nuevo nivel de beneficios de las aplicaciones de E/S
Presentación de la tecnología de puente térmico de TE Connectivity
Un nuevo enfoque, un nuevo nivel de beneficios de las aplicaciones de E/S
En la actualidad, las aplicaciones de comunicación de datos tienen requisitos de alimentación del sistema cada vez más exigentes, que a menudo requieren mejores formas de disipar el calor. Los enfoques tradicionales de gestión térmica, como los disipadores térmicos de conducción, no siempre proporcionan la solución óptima para aplicaciones con flujo de aire restringido, refrigeración líquida o placas frías. Pero, ¿y si hubiera una nueva forma de abordar este problema?
Tenemos la solución: la nueva tecnología de puente térmico de TE para aplicaciones de entrada/salida. Esta tecnología se desarrolló en respuesta directa a las necesidades del mercado para una solución térmica de mejor rendimiento y proporciona resistencia térmica hasta 2 veces mejor que las tecnologías térmicas tradicionales.
Nuestra nueva tecnología, destinada a las comunicaciones de datos y los mercados inalámbricos que respaldan aplicaciones como la informática de alto rendimiento, los conmutadores Ethernet, las comunicaciones 5G/inalámbricas, los servidores y el enrutamiento de protector de sobretensión (Surge Protector, SP) Ethernet, ofrecen tres beneficios clave:
1. Resistencia térmica superior
2. Mejor fiabilidad y durabilidad
3. Capacidad de servicio mejorada de las aplicaciones
Como alternativa mecánica a los materiales tradicionales de almohadilla de espacio o interfaz térmica, el puente térmico se encuentra en la parte superior de la jaula, intercalado entre la jaula y el disipador térmico. El diseño innovador no es un disipador de calor tradicional.
Mientras que muchas soluciones de disipador térmico de conducción dependen del flujo de aire para la disipación de calor, el puente térmico es el más adecuado para aplicaciones con flujo de aire limitado o nulo.
Una serie intercalada de placas permite que el calor pase del módulo de E/S al área de enfriamiento, al tiempo que proporciona la fuerza normal necesaria, que está integrada en el puente térmico.
Los resortes mecánicos integrados proporcionan fuerza de interfaz y 1,0 mm de recorrido de compresión, que simplifican el diseño mecánico y reducen la necesidad de hardware de compresión externo.
El diseño de compresión elástica hace que el puente térmico sea resistente al ajuste o la relajación con el tiempo. Esto ayuda a proporcionar un rendimiento constante y más duradero y ayuda a reducir el reemplazo de componentes durante el mantenimiento.
La tecnología de puente térmico de TE: otra innovación de próxima generación de TE para satisfacer las necesidades de los clientes.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.