Caso práctico
Impulsar la eficiencia a través de la innovación
A una empresa de ingeniería, compras y construcción (EPC) de plantas solares se le encomendó controlar los costos asociados a la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de una planta solar, en un lugar propenso a inundaciones.
Acelerar la instalación de un parque solar
La nueva solución troncal personalizable de TE ayuda a un parque solar de 140 megavatios en el medio oeste de EE. UU. a simplificar y acelerar las instalaciones de conexión eléctrica, una mejora bienvenida en el contexto de condiciones particularmente desafiantes del sitio.
El desafío
Una de las empresas de generación de energía más grandes de los Estados Unidos contrató a una empresa global de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para construir un parque solar de 140 megavatios a tiempo, manteniendo el tiempo y el costo de la mano de obra bajo control, y asegurando una caída máxima de voltaje del 1.5 %. La instalación in situ involucró a más de 250 trabajadores durante un período de más de un año.
El sitio de construcción del parque solar, ubicado en la zona rural de Arkansas, es propenso a inundaciones, tormentas eléctricas y truenos de rutina, tornados estacionales y olas de calor prolongadas. Además, la pandemia de la COVID-19 creó retrasos adicionales que amenazaron con retrasar toda la instalación varios meses.
Para superar estos desafíos, la EPC seleccionó la solución troncal solar personalizable (CTS) de TE, que utiliza una arquitectura de bus troncal centralizada, proporcionando una arquitectura de cableado general significativamente más simple en comparación con el enfoque tradicional.
140MW
350 K
1.5%
LA SOLUCIÓN
El sistema CTS facilita enormemente la instalación, gracias en parte a su uso de conectores perforantes de aislamiento solar de gel que no requieren ningún corte o pelado de aislamiento de cables, ahorrando tiempo de mano de obra importante. La cubierta rellena de Powergel que cubre el IPC protege las conexiones de la entrada de humedad durante su vida útil.
Usando este sistema, los técnicos del sitio informan que requieren un promedio de solo dos minutos para instalar dos IPC. Esto incluye limpiar el cable, probar su continuidad, ajustar los IPC apretando manualmente, usar una llave de impacto inalámbrica para apretar los conectores del perno de corte a la especificación, aplicar la carcasa de la caja de gel, probar la continuidad en el conector de puente y cortar la cadena final a la longitud.
Además, para evitar la amenaza de agua estancada frecuente, el alambre y el cableado se instalan dentro de colgadores de cables sobre el suelo que corren de este a oeste y de norte a sur.
Podemos instalar 10 IPC y conectar una desconexión de bus troncal (TBD) para cerrar un circuito en menos de 20 minutos, por lo que ha sido un ahorro de tiempo extremo.
- Gerente de proyectos del sitio
EL RESULTADO
Gracias al sistema CTS, el tiempo y la mano de obra necesarios para instalar la parte eléctrica de este parque solar se redujeron considerablemente.
Otra ventaja importante del sistema es que reduce el número de conexiones, lo que ayuda a minimizar las fugas de corriente y la caída de voltaje en cualquier parque solar completo. Para este proyecto en particular, se espera que la arquitectura CTS ayude al parque solar a cumplir su objetivo de caída de voltaje máximo del 1.5 % para toda la red de distribución de colectores de CC.