APLICACIÓN
Impulsamos la innovación
Conoce cómo los sensores ópticos desempeñan un papel vital en la seguridad y el confort de los vehículos.
Las innovaciones en la industria automotriz continúan mejorando la seguridad, el confort y la conveniencia de nuestros vehículos. A medida que la tecnología ha evolucionado, sistemas de computación avanzados nos guían en la carretera, controlan nuestros niveles de atención, evitan colisiones y facilitan el estacionamiento cuando llegamos a nuestro destino. Estas computadoras dependen de sensores, tales como cámaras, radares y LiDAR (detección y medición de la distancia de la luz) para monitorear el entorno de un vehículo. Las características antes reservadas para los carros de lujo ahora están integradas en vehículos a los que casi todo el mundo tiene acceso. En la actualidad, los carros autónomos que antes solo eran ciencia ficción podrían ser pronto una realidad.
Como resultado de estos avances tecnológicos, los vehículos modernos ahora están equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que pueden mejorar la seguridad. Los fotodiodos, que son sensores muy sensibles a la luz, convierten la energía luminosa en señales eléctricas con rapidez, lo que los hace ideales para los sistemas de seguridad de los automóviles, tales como:

Advertencia de colisión frontal (FCW) y frenado de emergencia automático (AEB): estos sistemas utilizan la información de cámaras, radares y sensores ópticos para detectar obstáculos, calcular la probabilidad de choques y frenar de manera automática para ayudar a evitar accidentes.

Advertencia de cambio de carril (LDW) y Asistencia para mantenerse en el carril (LKA): estas características utilizan sensores ópticos y cámaras para identificar las marcas del carril, ayudar a evitar la salida de este y cambiar la dirección del vehículo si se detectan cambios involuntarios.

Monitoreo de punto ciego (BSM): este sistema detecta los vehículos que circulan por el punto ciego de otro y activa advertencias para ayudar a evitar colisiones.

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA): las advertencias inmediatas son críticas si un vehículo se acerca con rapidez a la parte trasera de otro que está estacionado o que va marcha atrás.

Sistemas para monitoreo del conductor (DMS): estos dispositivos de seguridad utilizan sensores ópticos dentro del automóvil para monitorear el nivel de atención del conductor y emitir advertencias para evitar peligros.
Los sensores ópticos también se integran en las funciones de confort y conveniencia en las que los fotodiodos trabajan con otros sensores para mejorar la experiencia de manejo con características como:

Control de velocidad adaptativo (ACC): este sistema utiliza LiDAR para mantener una distancia segura entre vehículos al adaptar la velocidad al tráfico.

Asistencia en embotellamientos (TJA): estos sistemas se integran con el control de velocidad adaptativo y la asistencia para mantenerse en el carril por medio de cámaras, radares y otros sensores para el frenado y el manejo automáticos con función de parada y arranque. Estos sistemas incluyen sensores para confirmar que los conductores permanecen alertas.

Detección de lluvia: los fotodiodos detectan las gotas de lluvia en el parabrisas y activan los limpiaparabrisas de manera automática y controlan su velocidad.

Detección de luz ambiental: los fotodiodos reaccionan a los cambios en la luz ambiental con rapidez, lo que los hace ideales para: atenuar los focos y pantallas interiores; luces altas automáticas que se apagan si los sensores ópticos detectan focos delanteros o traseros de otros carros; focos delanteros adaptativos que ajustan el brillo y la dirección con base en la luz ambiental.