Tendencia
El papel de los sensores en la evolución de la robótica
Descubre cómo los sensores están impulsando la evolución de la automatización robótica.
Hubo un tiempo en que la robótica se consideraba más ciencia ficción que realidad. Eso está cambiando. Hoy en día, los robots desempeñan un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana. Se involucran en nuestras casas para limpiar el polvo, ayudan a los cirujanos a realizar operaciones con aún más precisión, olfatean paquetes sospechosos para la aplicación de la ley, y en las plantas fabriles realizan todo tipo de tareas para compañías automotrices, electrónicas y de fabricación industrial.
Los robots industriales tradicionales, los robots logísticos y los robots colaborativos tienen trabajo que hacer, al igual que los desarrolladores de robots y los ingenieros de diseño. Requieren soluciones que permitan operaciones precisas, seguras y rentables. Con el impulso hacia la “Industria 4.0”, el uso de sistemas robóticos, de automatización y de control en la fábrica se ha convertido en algo común, ya que permite a los fabricantes aumentar la eficiencia, la productividad y la rentabilidad. La Industria 4.0 o la fábrica inteligente se ha definido como la combinación de prácticas tradicionales de fabricación e industriales con el mundo tecnológico. Independientemente de su nombre, está creando una completa revolución en las fábricas y en los procesos de fabricación.

Cuatro tendencias clave en la transformación digital
Según un artículo de la revista Forbes, “hay cuatro tendencias clave en la transformación digital” a las que los fabricantes deberían prestar mucha atención:
- Consumidores conectados, experiencias personalizadas: combinar las eficiencias de la personalización masiva con un producto verdaderamente único.
- Empleados conectados: empoderados por la información que más necesitan.
- Producción optimizada: aprovechar la información de los datos en tiempo real.
- Productos transformados: maquinaria de la planta de fabricación que puede predecir fallas y necesidades de mantenimiento; todo gracias a más análisis y datos.
Estas cuatro tendencias repercuten en una tecnología fundamental clave: la detección. En TE Connectivity (TE), creemos que a medida que avanza la automatización robótica industrial, la tecnología de detección continuará siendo la base para la recopilación de datos que ayudará a transformar las plantas de fabricación en las fábricas conectadas, rentables y confiables del futuro.
De hecho, TE está preparado para el futuro en robótica. Entendemos que la mayor flexibilidad y precisión que exigen los sistemas robóticos requieren más flexibilidad y soluciones de conectividad aún más confiables. Desde la construcción automotriz y aeronáutica hasta la industria farmacéutica, la logística y el procesamiento de metales, la última generación de robots industriales puede manejar tareas cada vez más complejas.
En estos entornos robóticos, las conexiones no pueden fallar. TE ofrece numerosos sensores de fuerza, temperatura, presión y posición que proporcionan mediciones altamente precisas para un control exacto del movimiento y un monitoreo profundo de los componentes del sistema para un mantenimiento preventivo. TE puede ayudarlo a enfrentar los desafíos a los que se enfrentan los ingenieros de diseño.

El desafío: exactitud y precisión
A medida que la revolución robótica se afianza, la mayoría de los fabricantes están descubriendo que deben construir elementos de detección precisos y exactos en equipos robóticos para enfrentarse a los desafíos de la fábrica. Como ejemplo, para aplicaciones colaborativas, los sistemas de detección no solo deben detectar si hay personas cerca, sino también evitar cualquier posible colisión entre el robot y los trabajadores cercanos. Las tecnologías de sensores sofisticadas son un requisito básico, pero cumplir con estos requisitos de diseño no es fácil. En la mayoría de los ambientes se requieren rangos y resoluciones de detección variables y los entornos de la fábrica pueden estar sucios, ser severos y ser implacables, lo que dificulta la diferenciación entre personas y otros robots que trabajan en el mismo lugar.
Aspectos destacados del sensor
Tecnología de detección de la temperatura
Los sensores de termistores compactos y discretos de coeficiente de temperatura negativo (NTC) ofrecen mediciones de alta precisión y una excelente estabilidad a largo plazo para monitorear las temperaturas superficiales de los equipos industriales. La tecnología del sensor de NTC utiliza las propiedades de resistencia de los compuestos cerámicos/metálicos para medir la temperatura. Además, los sensores digitales de temperatura están diseñados para ser altamente precisos y proporcionar control robótico y optimización de la temperatura donde existen limitaciones de espacio. Para procesos de alta temperatura donde la temperatura debe ser monitoreada a distancia, la integración de sensores infrarrojos (IR) de termopila permite la medición de la temperatura sin contacto.
Tecnología magnetorresistiva anisotrópica
Con la tecnología magnetorresistiva anisotrópica (AMR) y múltiples factores de forma, el sensor de posición KMXP proporciona una excelente precisión y mediciones fiables y exactas en entornos extremos, incluidas las altas temperaturas. Estos sensores desempeñan un papel cada vez más importante en muchas aplicaciones robóticas industriales. Las aplicaciones avanzadas en entornos hostiles necesitan sensores que funcionen bien, incluso cuando se exponen al aceite, la suciedad y el polvo. Estos sensores se ofrecen en dos paquetes DFN diferentes para múltiples opciones de orientación y se pueden integrar fácilmente en casi cualquier proceso de ensamblaje automatizado.

El desafío: seguridad del personal con los equipos robóticos
La seguridad es la principal prioridad para los desarrolladores de automatización robótica. Debido a que los robots industriales pueden introducir muchos nuevos riesgos de seguridad en el lugar de trabajo, el enfoque de “no hacer daño” se ha vuelto aún más importante a medida que estos robots se utilizan cada vez más para levantar objetos pesados en líneas de ensamblaje de automóviles y otros lugares de fabricación industrial. Existen regulaciones estrictas, así como sanciones severas, en torno a la seguridad robótica. Los fabricantes deben prepararse para esto antes de instalar los robots para garantizar el cumplimiento y crear un entorno seguro para los trabajadores. También se requiere capacitación para el personal de fabricación para garantizar la seguridad de los empleados. Cuando se implementa un equipo robótico, se requiere un nuevo nivel de experiencia de los trabajadores. Muchos deberán recibir capacitación sobre cómo operar este nuevo equipo, mientras que se deberá contratar a otros empleados que tengan las certificaciones, la educación y la experiencia correspondientes en robótica.
Aspectos destacados del sensor
Tecnología de celdas de carga piezorresistivas
De manera similar a cómo una báscula digital puede medir el peso, las celdas de carga piezorresistivas pueden medir la fuerza en función de la carga que se aplica al sensor. Dentro de un entorno de fábrica, estos sensores se pueden integrar en las alfombrillas de la fábrica para detectar si un ser humano está cerca de equipos de fábrica peligrosos, lo que ayuda a prevenir lesiones.
Las celdas de carga también se utilizan en algunos equipos de transferencia para proporcionar un movimiento seguro de componentes y ensamblajes a través de la fábrica. En este caso, las celdas de carga podrían determinar el peso de la carga y podrían activar una condición de falla o error si la carga fuera demasiado pesada o desequilibrada.
Celda de carga de compresión compacta FX29
El modelo FX29 es una celda de carga de compresión compacta que ofrece una excepcional relación precio-rendimiento en un encapsulado resistente de sensores con una señal de salida en milivoltios, analógica o digital.

El desafío: pasar a una infraestructura digital habilitada para la Internet de las cosas
La Internet industrial de las cosas (IIoT) presenta un enorme potencial de productividad para los fabricantes, pero las verdaderas ventajas pueden ser difíciles de obtener. La robótica industrial promueve inherentemente la conectividad y está demostrando ser un excelente punto de partida para iniciativas más amplias de IIoT, y se está integrando cada vez más desde cero. TE ha observado que las empresas están comenzando a reconocer la importancia de los sensores y cómo están cambiando el enfoque de las aplicaciones de la IIoT, particularmente a medida que estas ven las ventajas de fusionar las áreas operativas tradicionales y la tecnología de la información. Muchos creen que la IIoT tiene el potencial de impulsar una mayor eficiencia y mejorar la productividad. De hecho, los analistas de la industria creen que la combinación de la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y los flujos de datos en tiempo real contextualmente ricos que ofrecen los sensores y las redes de la IIoT hará que los casos de negocios de la IIoT sean mucho más convincentes en 2019 y más adelante.
A medida que evolucione la experiencia de fábrica inteligente de la IIoT, se ejecutará con datos, proporcionados por los sensores de TE Connectivity. Algunos de los fabricantes más grandes del mundo ya han comenzado a integrar robots industriales con la IIoT en sitios de fabricación de todo el mundo, lo que aumenta la productividad y disminuye el tiempo de inactividad no programado a través de tecnologías de detección de mantenimiento predictivo, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Algunos grandes fabricantes de automóviles están utilizando miles de robots conectados en sus fábricas para recopilar datos en tiempo real sobre el rendimiento robótico. La tecnología de sensores conectados les permite ver cuándo un robot necesita mantenimiento y abordar de forma proactiva los problemas de rendimiento antes de que se cierre toda la línea de montaje. En el futuro, podrán monitorear y ajustar la precisión robótica y la repetibilidad en tiempo real para mejorar la calidad del producto. La industria automotriz no es la única que adopta este enfoque desde el principio, ya que la tecnología robótica conectada puede ser valiosa en otras aplicaciones industriales, como la impresión y el embalaje industriales, y en el campo médico, el servicio de alimentos y la aplicación de la ley.
En general, estamos en las primeras etapas de la tecnología de robots conectados, pero existe el deseo de una mayor conectividad. A medida que esta tecnología evoluciona, creemos que estos sistemas se transformarán en una herramienta adaptativa en proceso que permita a los robots monitorear y ajustar automáticamente su propio rendimiento para obtener una máxima productividad. Para muchas instalaciones, simplemente se trata de hacer una inversión en el momento adecuado. Por ejemplo, la comercialización de sensores de mayor rendimiento permite que la IIoT se extienda a un mayor grado. Los sensores que tradicionalmente cuestan miles de dólares ahora son más asequibles y más compactos para permitir una fábrica más inteligente. La inversión es cada vez menos onerosa por adelantado con los avances en tecnología de sensores, compensación digital y acondicionamiento de señales, y transmisión de señales inalámbricas.
Y aunque la mayoría ve la promesa de productividad, los empleados técnicos y de red todavía lo ven como un riesgo desde una perspectiva de seguridad de la red. Las pruebas de concepto (POC) más pequeñas pueden ser fundamentales para brindar a las empresas una mejor oportunidad de calcular las ventajas asociadas de ahorro de costos y el ROI impulsado por una mayor eficiencia y productividad.
Aspectos destacados del sensor
Tecnología del sensor de presión
Los transductores de presión de TE son aptos para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluidas algunas que se pueden usar en lugares peligrosos y cuentan con una serie de productos con certificaciones globales. Además, los sensores de presión que se instalan en la placa y los sensores de presión aislados en medios ofrecen señales de salida analógicas o digitales para diseños integrados y aplicaciones del OEM.
Tecnología de la Internet de las cosas de inicio
Para ayudar a las empresas a implementar los enfoques de POC más pequeños, como se mencionó anteriormente, TE desarrolló un producto que les permite a los fabricantes calcular las ventajas asociadas de ahorro de costos y el ROI impulsados por una mayor eficiencia y productividad. El kit de herramientas de la Internet de las cosas de inicio es una solución completa que incluye elementos de detección, electrónica, una interfaz de comunicaciones y capacidades inalámbricas, todo en un módulo fácil de usar. Más específicamente, este dispositivo conectado permite la experimentación en aplicaciones de IIoT para permitir la prueba y evaluación de sistemas conectados.
Este innovador kit de herramientas ayuda a los ingenieros a comenzar a desarrollar aplicaciones de la Internet de las cosas y les permite extraer datos rápida y correctamente en tiempo real.
Transductor de presión compacto industrial M3200
El transductor de presión compacto para uso industrial de la serie M3200, con salida analógica o digital, es adecuado para medir la presión en líquidos o gases, incluso en medios difíciles, como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos.

Conclusión
A medida que las soluciones de robótica para el mercado de IIoT continúan evolucionando, ¿estará listo con la solución adecuada? TE Connectivity ofrece soluciones que pueden ayudarlo a obtener los datos que necesitas con mediciones precisas y en tiempo real de presión, humedad, fuerza, vibración, temperatura, posición y mucho más; ventajas que aumentan la eficiencia, la productividad y la calidad del producto en la fábrica. Los sensores de TE son la columna vertebral de la creciente industria de la IIoT, que ofrece miles de aplicaciones en cientos de funciones y operaciones.
La amplia gama de sensores de TE y su profunda experiencia en ingeniería permiten a los ingenieros desarrollar e innovar continuamente en sus aplicaciones de IoT, lo que en última instancia les permite a las empresas prosperar, a las comunidades mejorar y a las personas conectarse.
Aplicaciones industriales de los sensores
TE Connectivity (TE) fabrica sensores industriales innovadores que ayudan a los clientes a transformar conceptos en creaciones inteligentes y conectadas.

Recursos de robótica y sensores industriales