Tendencia
La fibra necesita un cambio de imagen
"Es antitético pensar en la fibra en los dispositivos de consumo, en los vehículos o en los entornos industriales y físicos", dice Phil Gilchrist, CTO de Datos y dispositivos. "Sin embargo, eso es lo que está empezando a suceder".
Fibra: ¿Áspera y lista?
Si alguna vez buscas imágenes prediseñadas de "fibra óptica", encontrarás imágenes de haces finos iluminados desde dentro como si fueran barritas luminosas. Uno los imagina cuidadosamente sostenidos por técnicos de laboratorio enmascarados y con guantes blancos y llevados con una ceremonia que enfatiza su preciosidad. La palabra "fibra" hace pensar en fragilización, delicadeza y fragilidad. Es antitético pensar en la fibra en dispositivos de consumo ásperos y listos, arrojados sobre las mesas, que se desplazan en vehículos o que prosperan en entornos industriales y físicos hostiles. Sin embargo, eso es lo que está empezando a suceder. Además de ser una cuestión de costo, para penetrar realmente los últimos metros de entrega óptica de bits al consumidor, de la nube al chip, por así decirlo, la fibra necesita un cambio de imagen: debe ser resistente.
Para los últimos metros
Los fotones se crearon 10 segundos después del Big Bang y han permanecido desde entonces. Sin entrar en una lección de física, los fotones son intrínsecamente muy resistentes y son lo más rápido que existe. Cuando se canalizan, permiten que grandes cantidades de datos se compriman en una sola hebra de fibra. La cantidad de datos depende de aspectos como la composición de la fibra, su longitud y el ruido, pero teóricamente son posibles velocidades de datos en los petabits por segundo para cada fibra óptica (modo único). El impulso es claro, todos los datos del mundo en algún momento se transmitirán a través de medios de guía fotónicos. La mayoría de la gente puede imaginar los grandes troncos de fibra de telecomunicaciones dando vueltas alrededor del mundo, transmitiendo bits a una velocidad cercana a la de la luz a lo largo de miles de kilómetros. Pero entonces llegan a "los últimos metros". Dentro de los últimos metros existen productos de consumo, sistemas autónomos e independientes como los arneses de cables de los vehículos, tarjetas de datos de interruptores y routers y la mayoría de los hogares y locales comerciales. El alambre de cobre ha dominado estos "últimos metros" por buenas razones y seguirá siendo una buena opción para los diseñadores. Pero hay razones específicas de la aplicación para mirar esto de nuevo.
LIGHT
La fibra es liviana, por lo que más cables no significan peso adicional.
FLEX
La fibra es más flexible hoy y más resistente hoy en día, gracias a los polímeros flexibles.
FEEL
El futuro de la fibra promete detección de estrés y seguridad adicional.
Argumentos a favor del cambio
Cableado de fibra óptica
Ligero, flexible, fuerte y más
La fibra es ligera. No lo digo poéticamente, quiero decir en peso. Cuantas más cosas deseemos conectar, más cables (e inalámbricos, por supuesto) necesitaremos para conectarlas. Los arneses de alambre de cobre pesan mucho y son difíciles de enrutar (formalmente llamados "gestión de cables"). Los nuevos polímeros flexibles significan que la fibra es mucho más flexible y resistente de lo que se piensa. Es útil para el cableado de los sistemas de control e infoentretenimiento en aviones comerciales sensibles al peso y en los que el espacio es muy importante. Además, los cambios en los fotones que atraviesan la fibra pueden utilizarse para detectar tensiones en las estructuras e intrusiones físicas; un sistema nervioso fotónico que detecte los cambios con gran precisión está a punto de llegar. La criptografía cuántica promete una transmisión libre de hackers. Pero no necesitamos pensar tan exóticamente.
Chips ópticos
El destino definitivo
La fibra se está convirtiendo en los procesos de pensamiento del negocio automotriz por algunas de las mismas razones; cuantas más cosas se necesitan conectar, más pesados se vuelven los cables. Hay múltiples experimentos de sustitución de las trazas de cobre que transportan la señal en PCB por líneas ópticas como alternativa a la conexión directa de los componentes con un resistente cableado óptico (una solución mucho mejor en mi opinión). Sin embargo, hay que decir que una tecnología que sustituye a otra siempre tarda más de lo que los defensores predicen. Los componentes ópticos necesarios para enrutar fotones no son libres. Los diseñadores de aviones y vehículos son reacios a cambiar la infraestructura de arneses de cobre que ha demostrado su fiabilidad durante muchos años. La precaución es racional, dados los inconvenientes de los fallos, pero lo más probable es que hayas volado en aviones comerciales controlados por cableado óptico. Los chips ópticos, por supuesto, en los que los buses de comunicación eléctricos se sustituyen por buses de comunicación fotónicos, son el destino final.
El fotón es resistente y la delicada imagen de la fibra lo está frenando.
- Phil Gilchrist,
- Vicepresidente y director de tecnología (CTO), datos y dispositivos
El cambio de imagen comienza ahora
Por eso, cuando uno visita una planta de fabricación de alambre de fibra, se sorprende. Para todas las asociaciones de alta tecnología relacionadas con la fibra, el proceso comienza como un bloque grueso de silicio que se calienta con quemadores intensos como si se asara en un asador. Los quemadores derriten el silicio y lo dopan con germanio u otros elementos. Tras un periodo de tostado de los cristales, el bloque de vidrio se lleva a una torre de tiro de más de 100 pies, se recalienta y se convierte en las largas hebras que todos conocemos, se recubre con una capa protectora y se hace rodar alrededor de tambores de transporte. Nació en las secuelas de la mayor explosión jamás conocida, existente desde hace 13,800 millones de años, canalizado en dióxido de silicio fabricado en un proceso de fuego, hollín elemental y amasado, el fotón es resistente. La delicada imagen de la fibra la retiene. Será un indicador de la penetración en los "últimos metros" cuando empecemos a ver imágenes de la camioneta de un instalador, llena de herramientas, escaleras, envoltorios de comida rápida y tambores de fibra lanzados irremediablemente.