Desde vehículos terrestres hasta aeronaves avanzadas, los estándares VG marcan la pauta para las soluciones aeroespaciales y de defensa.
Las piezas calificadas por VG de TE Connectivity se lanzan al mercado de acuerdo con los estándares de rendimiento y funcionalidad acordados por la Oficina Federal Alemana de Equipos para Bundeswehr, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio (BAAINBw) después de extensas pruebas de productos. Estos productos cuentan con la confianza tanto de la BAAINBw como de otros países alineados con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Continúa leyendo para ver una sesión de preguntas y respuestas sobre el cumplimiento de los estándares VG con Wolfgang Riederer, gerente de Ingeniería de Aplicaciones de Campo de TE Connectivity.
¿Por qué son necesarias las normas militares?
Los estándares de defensa, o normas militares, regulan el desarrollo y la adquisición de materiales de defensa en los casos en que no se pueden aplicar las normas civiles.
¿Qué son los estándares VG?
VG significa Verteidigungsgeräte en alemán, que se traduce como equipo de defensa en español. Estas normas regulan la aprobación de productos en el sector militar alemán que Bundeswehr en su mayoría utiliza. Muchos otros países de Europa también siguen esta norma confiable.
Emitidos por la BAAINBw, los estándares VG contienen requisitos técnicos y económicos para productos y procedimientos en el sector de defensa que no se implementan en las normas civiles. Los estándares VG están reconocidos por las agencias federales de los países alineados con la OTAN, entre ellos la Armasuisse (Oficina Federal de Adquisiciones de Defensa de la Confederación Suiza) y el Ministerio de Defensa (Países Bajos).
¿Cuál es la diferencia entre los estándares VF y los MIL‑SPEC?
Los estándares VG son normas nacionales impulsadas por la BAAINBw (departamento de compras del Ministerio de Defensa de Alemania), las fuerzas armadas unificadas de Alemania, así como las organizaciones administrativas y de adquisiciones civiles afines. En ese sentido, se pueden comparar con las normas militares nacionales de Estados Unidos, a menudo abreviadas como MIL‑SPEC o MIL‑STD.
Los estándares VG se utilizan en las plataformas militares alemanas. Debido al éxito del tanque principal alemán Leopard 2 y a la alta calidad y confiabilidad de las piezas homologadas por el estándar VG, la norma ha sido reconocida y es utilizada en otros 13 países europeos, así como en varios países no europeos que utilizan el mismo sistema de tanques.
Las piezas calificadas por VG se lanzan al mercado de conformidad con el estándar de rendimiento y funcionalidad acordado con la BAAINBw tras extensivas pruebas de producto. La recalificación se lleva a cabo a intervalos regulares para garantizar que nuestros productos sigan cumpliendo con esos estrictos estándares.
¿Cómo participa TE Connectivity en los estándares VG?
Los estándares militares alemanes VG son elaborados por expertos en la industria de defensa y representantes de industrias pertinentes. TE Connectivity contribuye y participa en estas reuniones periódicas en las que se discute con la Bundeswehr y los fabricantes de equipos originales (OEM) la adaptación de las normas a las nuevas tendencias y requisitos. Estas reuniones también sirven como foro para discutir y estudiar la viabilidad de los avances tecnológicos con otros fabricantes.
Durante más de 50 años, TE Connectivity se ha comprometido a fabricar productos de acuerdo con las expectativas de calidad de la BAAINBw. Sometemos nuestros productos a exhaustivas pruebas y a recalificación periódica para garantizar que continúen cumpliendo con esos estándares de alta calidad.
Además, TE Connectivity ayuda a definir y desarrollar las instrucciones de instalación según las normas VG y brinda apoyo a los OEM, los proveedores subalternos y los militares para realizar este trabajo manual especializado.
¿Con qué productos cuenta TE Connectivity que cumplan con la calificación de la norma VG?
Por mucho tiempo, TE Connectivity ha suministrado soluciones de conexión integrales para los mazos y arneses de cables y alambres de estándar VG‑95218 en aplicaciones de defensa aéreas, terrestres y marítimas. Estos incluyen productos de alambre y arneses, trenzas de metal y algunos productos para temperaturas más altas, así como nuestros empalmes de alambre para soluciones de fabricación y mantenimiento, reparación y revisión (MRO).
Además, TE Connectivity cuenta con , interruptores, conectores y carcasas posteriores circulares Kissling que cumplen con las normas VG e interactúan con el conector y proporcionan la plataforma para la terminación de blindaje o fundas termocontráctiles homologadas de acuerdo a VG‑95343. También suministramos una amplia gama de herramientas de calentamiento y remache, y tenemos amplio conocimiento y experiencia para orientar a nuestros clientes en la selección de productos.
¿Dónde se utilizan los productos homologados por VG?
Como uno de los pioneros en la ciencia y tecnología de materiales poliméricos de reticulación, los cables y alambres, los empalmes de cables y los productos de protección de arneses de TE Connectivity se desarrollaron para ayudar a proporcionar una protección mecánica óptima y resistencia a los fluidos en entornos donde fallar no es una opción. El uso de piezas aprobadas por VG ayuda a garantizar que los componentes tengan un rendimiento de alta calidad. A su vez, esto ayuda a garantizar sistemas confiables para aplicaciones de defensa en aire, tierra y mar.
Los componentes aprobados por VG se utilizan en casi cualquier sistema de conectividad construido sobre una plataforma diseñada y fabricada de acuerdo con los estándares VG. Entre los ejemplos de los tipos de sistemas de conectividad que se pueden construir con productos estándar VG, se encuentra el sistema óptico de un tanque, un sistema de armas a distancia en un vehículo todoterreno, el sistema de radar de un buque o los sistemas de lanzamiento de misiles.
La aplicación principal son los vehículos terrestres militares, aunque también se puede utilizar en otras plataformas. Entre los ejemplos de aplicaciones en el campo de batalla que utilizan productos aprobados por VG, se incluyen los siguientes:
· Tanques
· Vehículos todoterreno
· Buques militares
· Helicópteros