![Para seleccionar la resistencia correcta, debe comprender los códigos de colores de la resistencia.](/content/dam/te-com/images/industrial/global/story-hero-rendition/power-resistors-wirewound-1024x400.jpeg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Descifrado de los códigos de colores
Al principio, la industria electrónica estandarizó un sistema común de codificación por colores que permitía a los diseñadores de equipos identificar resistencias y otros componentes con facilidad.
Hoy en día, el mismo sistema de colores de resistencia todavía se utiliza y ha sido codificado, más recientemente, por la norma IEC 60062. Esta norma IEC también incluye el código RKM, un sistema de códigos abreviados para identificar valores de resistencia y capacitancia en componentes pequeños donde puede ser difícil de leer los puntos decimales. En TE, utilizamos estos sistemas para identificar algunos componentes electrónicos.
Abreviatura del valor de la resistencia IEC 60062
En nuestras hojas de datos de resistencias, se utilizan códigos abreviados RKM para los valores de resistencia. A continuación, se presenta una breve descripción para quienes no están familiarizados con estos códigos. Para los valores de resistencia sin prefijos, se utiliza la letra "R" en lugar del punto decimal para identificar un valor de resistencia. Por ejemplo, 1R0 es la abreviatura de una resistencia de 1,0 Ω. Para los valores de resistencia con una sola cifra significativa, como 2 Ω, se utiliza 2R0. Para los valores de resistencia en kiloohmios (kΩ), se reemplaza el decimal con una “K”. Por lo tanto, 1K5 identifica una resistencia de 1,5 kΩ o 1500 Ω. Del mismo modo, “M” representa MΩ y “G” representa GΩ. En la siguiente tabla, se proporcionan varios ejemplos de los códigos RKM para los valores de resistencia seleccionados.
![Código de colores de la resistencia: valores de la resistencia](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-resistance-values-1024-199.png)
Código de colores de la resistencia: valores de la resistencia
![Resistencias en una placa de circuito impreso (PCB).](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-codes-pcb-components-1024-575.jpg)
Códigos de colores de la resistencia
Cómo leer el código de colores de una resistencia. Muchas resistencias pequeñas están marcadas con el código de colores IEC 60062 con tres, cuatro, cinco o seis bandas, según la precisión requerida de los valores de resistencia. Para leer el código de colores de una resistencia, es importante comenzar con la banda más cercana al extremo del componente. Además, el espacio entre el multiplicador y las bandas de tolerancia es ligeramente mayor que el que se encuentra entre los dígitos y el multiplicador.
![Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de tres y cuatro bandas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-bands-3-4-1024.png)
Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de tres y cuatro bandas
Resistencias de tres bandas
Los valores de las resistencias de tres bandas tienen una tolerancia de ±20 % y son generalmente utilizados por aficionados o cuando el valor de la resistencia no es importante. Para una resistencia de 1R0 (1 Ω) con tres bandas, los colores serán marrón, negro y dorado. El valor de resistencia caerá entre 1,2 Ω y 0,8 Ω.
![Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de tres bandas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-band-3.png)
Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de tres bandas
Resistencias de cuatro bandas
Cuando se requieren tolerancias inferiores al 20 %, se utiliza una resistencia de cuatro bandas, más una banda adicional para especificar la tolerancia. Para una resistencia de 1K5 o 1500 Ω con una tolerancia de ±5 %, las bandas serán marrones, verdes, rojas y doradas. En este caso, el valor de la resistencia puede variar en ±75 ohm.
![Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de cuatro bandas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-band-4.png)
Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de cuatro bandas
![Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de cinco y seis bandas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-bands-5-6-1024.png)
Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de cinco y seis bandas
Resistencias de cinco bandas
Para aplicaciones más precisas, en las que se requieren otras cifras significativas, las resistencias de cinco bandas permiten especificar un tercer dígito. Una resistencia de 270K (270 000 Ω) tendrá una banda roja, violeta, negra y naranja que identifica el valor. Una banda plateada indica que el valor caerá entre 243K Ω y 297K Ω.
![Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de cinco bandas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-band-5.png)
Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de tres bandas
Resistencias de seis bandas
Las resistencias de alta precisión especifican el coeficiente de temperatura de la resistencia (TCR) que cuantifica la influencia de la temperatura en el valor de resistencia en comparación con 25 °C (77 °F). El cambio en la resistencia se mide en ppm/°C donde ppm = ΔR/R o el cambio en la resistencia por Ω de valor nominal. A continuación, se muestra una resistencia de alta precisión con un valor de 68 MΩ con una tolerancia de ±5 % y un coeficiente de resistencia de la temperatura de 250 ppm/°C.
![Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de seis bandas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-band-6.png)
Tabla de códigos de colores de resistencias: resistencias de seis bandas