Título: Ensamblaje de antenas: TE Kunshan
Este video, un ejemplo del proceso de ensamblaje de antenas, muestra el valor que el equipo de fabricación de Kunshan de TE agrega al convertir una antena en un ensamblaje de antena.
Encabezado: Proceso de ensamblaje de antenas en Kunshan, China. Pasos de ensamblaje
Transcripción:
- El proceso de ensamblaje comienza con la preparación del cable. Se están instalando tubos envueltos en plástico retráctil en los cables, en la preparación de la estación de enrutamiento de cables.
- Los tres cables se colocan en una plantilla de enrutamiento de cables. Los cables se enrollan planos y luego se aplica calor al tubo de envoltura retráctil. Una vez que se enfrían, los tubos sostendrán los cables en la forma deseada.
- Se utiliza una plantilla tolerancia de uso para revisar los cables y asegurarse de que cumplen con las especificaciones dimensionales de enrutamiento.
- En el siguiente paso, el clip de tierra se engarza en su lugar ...
- ... y luego se suelda el clip de tierra.
- Se utiliza una plantilla de sujeción para colocar los tres clips de tierra con precisión sobre la antena. Una vez fijados, se sueldan a la antena de dos disparos.
- A continuación, se suelda el conductor central a la antena de dos disparos en el punto de alimentación designado.
- En esta estación, los cables se están preformando. Esto facilita el enrutamiento cuando los conjuntos de antenas se instalan posteriormente en la unidad.
- En el siguiente paso, se aplicará una cinta EMI a los cables.
- Una vez ensamblados, se realiza la prueba BSWR de espacio libre. Los tres elementos de la antena se prueban simultáneamente.
- Después de la prueba de RF, todos los ensamblajes de antenas se someten a una inspección visual general, lo que garantiza que solo se envíe un producto de calidad al cliente.
- Tras la inspección, se instalan cubiertas protectoras para garantizar que no se dañen las protecciones de los cables durante el transporte.
- El paso final del proceso de ensamblaje es preparar las antenas para el envío.