Título: Antenas de dispositivos de interconexión moldeados (MID) de LDS
Resumen: Proceso de fabricación de estructuración directa por láser (LDS) para antenas de dispositivos de interconexión moldeados (MID).
Encabezado: Estructuración directa por láser: 160i MicroLine vs. láser de alto volumen de fusión
Subtítulo: TE muestra dos métodos para el proceso de fabricación de estructuración directa por láser (LDS) para antenas de dispositivos de interconexión moldeados (MID).
Transcripción:
- El 160i de LPKF es un sistema láser especialmente diseñado que graba la superficie de una pieza de plástico moldeada, hecha con una resina compuesta. La resina tiene un material de relleno mezclado en ella que se puede activar para el revestimiento. Las piezas se colocan dentro de accesorios diseñados para cumplir con tolerancias específicas y sostener el producto durante el proceso con el láser. Estos accesorios se pueden fijar a la mesa como se muestra aquí para prototipos o también se pueden usar en una plantilla giratoria para el procesamiento de producción.
- La ubicación es importante, por lo que los accesorios de TE están equipados con abrazaderas y otros dispositivos de montaje a fin de garantizar que las piezas no se muevan y que se alineen con precisión en todo momento.
- Una vez que el producto se aseguró dentro del accesorio, la mesa gira, empleando un sistema de control de dos manos. Hay una cubierta protectora de vidrio de seguridad láser que separa al trabajador de...
- ...la operación. El rayo del láser...
- ...se controla con una computadora, donde se ha cargado y acondicionado un programa CAD.
- Los ajustes de potencia, velocidad y frecuencia se seleccionan en función del sustrato de plástico.
- Los patrones en los productos láser van desde grandes áreas de hasta 160 milímetros hasta anchos de trazo delicados de 150 micrones. La ventilación extrae el polvo que genera el proceso de ebullición para evitar la contaminación en la superficie. Aquí, se están dibujando tres patrones...
- ...usando el mismo programa. A menudo, esto es necesario para productos grandes o complejos.
- El proceso láser de alto volumen de fusión de LDS es básicamente el mismo que el del 160i, con el beneficio adicional de la automatización. Al principio, las piezas se colocan en bandejas diseñadas para transportar las piezas a la máquina. Se utilizan varias bandejas para que las piezas se puedan poner en fila antes del proceso.
- Una vez dentro de la máquina, las piezas se recogen con un sistema robótico equipado con succión al vacío o pinzas mecánicas y se colocan con precisión en el accesorio láser. Estos accesorios giran la pieza 360 grados para exponer todas las superficies y garantizar la ubicación precisa de la pieza durante el proceso con el láser. Las bandejas vacías abandonan la máquina para una carga posterior, mientras que la pieza terminada se coloca en una cinta transportadora para llevarla a un contenedor de retención antes de ir al revestimiento.