Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Nuestro conector empuje-empuje microSIM ofrece un diseño innovador, junto con una extensa línea de conectores de tarjetas SIM.
Desde la SIM 1FF para los teléfonos celulares de primera generación, la SIM 2FF para teléfonos con funciones, hasta la microSIM 3FF y la nanoSIM SIM 4FF para teléfonos inteligentes, se requiere que la tarjeta SIM sea más pequeña para satisfacer las demandas de los dispositivos electrónicos actuales.
Para mantenerse al día con los últimos avances en electrónica de consumo, TE Connectivity presentó el innovador conector empuje-empuje microSIM.
Con solo 1,27 milímetros, su diseño compacto y superdelgado es un 50 por ciento más pequeño.
Es suave, con una función de empuje-empuje con un diseño de la tarjeta SIM que evita colocaciones incorrectas... solo la inserción de la tarjeta en la dirección correcta da como resultado una conexión correcta. Pero una colocación incorrecta no afectará ni dañará el conector SIM. La innovadora función de pin de doble contacto mostró excelentes resultados en las pruebas de caídas. Su diseño creativo amortigua la tarjeta SIM y evita eficazmente que rebote fuera de la ranura.
Además del conector empuje-empuje microSIM, también tenemos una línea completa de conectores de tarjetas SIM. Estamos comprometidos a fabricar conectores de tarjetas SIM de alto rendimiento para cumplir con las especificaciones de diseño de su producto con precisión.
Cada uno de los miles de conectores de alta calidad que salen de nuestras líneas de producción a diario se fabrican cuidadosamente, se prueban con precisión y se examinan con minuciosidad.
Sin importar dónde se coloque la tarjeta SIM (teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas, ultrabooks, PC, tarjetas de datos, módulos GPS personales o servidores), ofrecemos la más alta calidad y el mejor rendimiento.
Somos TE Connectivity. Para obtener más información, busque SIM de TE. Para obtener una muestra gratuita y un folleto del producto, visite www.TE.com barra diagonal SIMV.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.