TE Connectivity ofrece a los clientes de energía herramientas mejoradas para evitar los incendios relacionados con animales
Publicado
05/09/23
Consultas de los medios de comunicación
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tel.: (+49) 173-368-0130
Correo electrónico: sian.glaessner@te.com
El material V0+ ofrece una formulación nueva en el mercado para la gama de protección de la vida silvestre y activos eléctricos.
Ottobrunn, Alemania
TE Connectivity (TE), líder mundial en conectores y sensores, ofrece al sector energético un conjunto ampliado de soluciones de protección de la vida silvestre y activos eléctricos para reducir aún más los riesgos de incendios a causa de la vida silvestre que entra en contacto con los sistemas de transmisión de energía, gracias a su innovadora formulación de ciencia de materiales V0+.
"Incluso cuando se evita un devastador incendio forestal, una sola ardilla puede causar un corte de energía masivo que deja a decenas de miles de clientes sin electricidad durante horas y le cuesta a una empresa de servicios públicos cientos de miles de dólares. Esto significa que salvaguardar las líneas aéreas y las subestaciones mediante la instalación de cubiertas y barreras aislantes parece una inversión estratégica sensata y necesaria", dice Luis Puigcerver, Gerente sénior de Productos de Protección de la Vida Silvestre y Activos Eléctricos. "Trabajamos codo a codo con los propietarios de servicios públicos para ayudarles a desarrollar un plan estratégico para reemplazar, reacondicionar o actualizar sus activos de mayor riesgo y aumentar el aislamiento a través de la red eléctrica, con base en una evaluación de riesgos sólida y estructurada".
Para mitigar con éxito las amenazas activas de incendio y reducir el riesgo de cortes de energía no planificados y de que los incendios comiencen en primer lugar, los operadores de la red deben tomar decisiones basadas en pruebas sobre soluciones de aislamiento y material aislante. TE tiene un historial comprobado de más de 30 años de innovación en este campo, acentuado gracias a su amplia experiencia en el diseño de componentes eléctricos y mecánicos, así como en la ciencia de los materiales.
V0+ se basa en las capacidades de alto rendimiento de los robustos materiales Raychem de TE, que brindan un excelente rendimiento en cuanto a resistencia a la conducción eléctrica superficial y a la erosión (tracking and erosion resistance testing, TERT) y una longevidad comprobada. El avanzado material V0+ de TE está optimizado para ofrecer 5,000 horas de rendimiento de resistencia térmica y a los rayos UV, alto rendimiento TERT (método STEP de >180 min con abrasión) y también cumplimiento de V0 de conformidad con UL94, aportando algo nuevo a la industria energética.
Ahora, en lugar de verse obligados a elegir entre un alto rendimiento TERT y V0, los clientes se benefician de ambos en un solo material.
"La gama de protección de la vida silvestre y activos eléctricos Raychem de TE Connectivity está diseñada y optimizada para lograr más de 40 años en servicio, teniendo en cuenta el envejecimiento debido a rayos UV, la resistencia térmica y la termoresistencia, al tiempo que garantiza una resistencia a la conducción eléctrica superficial óptima", comenta Brian McGowan, gerente global de protección de la vida silvestre y activos eléctricos de TE. "Para los propietarios y operadores de servicios públicos, esto les da una confianza duradera respecto a que nuestras soluciones superarán a los activos que están protegiendo".
El documento técnico de TE, "Fortalecimiento de la red, aumento de la confiabilidad y reducción del riesgo de incendio relacionado con la vida silvestre" explora los riesgos comunes de ignición asociados con los sistemas de distribución de energía y describe lo que se puede hacer para evitar la ignición y minimizar (o incluso prevenir) la propagación de llamas, que son costosas y tienen un impacto ambiental devastador. Por ejemplo, una flama que inició debido a un cuervo electrocutado en un parque solar de California arrasó más de 1,000 acres, reduciendo bruscamente su capacidad de generación en un 84 %, lo que resultó en una pérdida de casi $9 millones en ingresos. La innovadora y ampliada gama de productos de TE está diseñada para evitar incidentes como este.
Descarga el documento técnico y obtén más información o ponte en contacto con TE para hablar con un experto.
Las soluciones de aislamiento mejoradas que están hechas de materiales diseñados para 40 años o más ofrecen un claro beneficio, al igualar la vida útil de los activos que protegen. Esta vida útil se basa en un rendimiento óptimo en cuanto a rayos UV, protección contra la conducción eléctrica superficial, resistencia térmica y termoresistencia.
Proporcionar un rendimiento óptimo respecto a lo siguiente es fundamental para lograr dicha vida útil de 40 años o más:
- Rayos UV
- Protección contra la formación de caminos conductores
- Resistencia térmica
- Termoresistencia
Acerca de TE Connectivity
TE Connectivity es un líder mundial en tecnología industrial que crea un futuro más seguro, sostenible, productivo y conectado. Nuestra amplia gama de soluciones de conectividad y de sensores hace posible la distribución de energía, señal y datos para impulsar el desarrollo del transporte de última generación, las energías renovables, las fábricas automatizadas, los centros de datos, la tecnología médica y mucho más. Con más de 85,000 empleados, entre ellos, 8,000 ingenieros que colaboran con clientes en aproximadamente 140 países, TE garantiza que EVERY CONNECTION COUNTS. Para más información visita www.te.com, LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram y X (antes Twitter).