Hogar conectado
P: ¿Qué es el hogar conectado?
R: El hogar conectado es una extensión de la automatización del hogar y funciona como un subconjunto de la Internet de las Cosas (IoT), donde los dispositivos dentro del hogar están conectados entre sí a través de Internet o a través de una red de malla inalámbrica de corto alcance y generalmente se operan utilizando dispositivos de acceso remoto como teléfonos inteligentes, tabletas o cualquier otro dispositivo móvil.
P: ¿Es real el concepto de un hogar conectado?
R: Existe un potencial de crecimiento significativo en este mercado, ya que los líderes del mercado como Google, Netflix y otros han sentado las bases para que muchos otros competidores del ecosistema se expandan más allá del entretenimiento en el hogar a muchas otras áreas, como electrodomésticos inteligentes, calefacción e iluminación para el hogar, seguridad y mucho más.
P: ¿Por qué querría un hogar conectado?
R: Imagine algunos escenarios y cómo la tecnología podría agregar valor: si estuviera de vacaciones, su hogar podría mantener la iluminación y la calefacción a niveles de seguridad y protección. Si tuviera electrodomésticos inteligentes, podría hacer funcionar la lavadora o el lavavajillas durante el período de energía más rentable. Esto podría ayudar a equilibrar la carga de los servicios públicos y generar ahorros de costos para usted. ¿Qué sucedería si tuvo que salir corriendo de repente y dejó el horno encendido? Un dispositivo que utiliza un sensor de temperatura y una aplicación móvil le permitirían apagar el horno sin tener que regresar a casa o preocuparse. Además, la detección del modo de error en un dispositivo inteligente podría notificarles a usted o a un técnico de servicio de una anomalía operativa, lo que permite la reparación del dispositivo antes de llegar a un punto crítico de falla.
P: ¿Cuál es la oportunidad de negocios para el ecosistema más allá de los fabricantes de electrodomésticos y dispositivos?
R: También hay una oportunidad de negocios significativa emergente para los proveedores de servicios en la nube y el análisis de macrodatos dentro del ecosistema de la Internet de las cosas en Hogar conectado. Se prevé que la gestión de datos no estructurados (macrodatos) y directamente atribuidos a la Internet de las cosas en Hogar conectado represente un mercado de $7 mil millones para 2020. Esta oportunidad de mercado crecerá con una CAGR del 27,7 % hasta 2020. Mind Commerce considera que los segmentos de más rápido crecimiento hasta 2020 fueron la conservación de la energía del hogar con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 49,4 % y la IoT en monitoreo de servicios públicos con una CAGR del 59,8 %.