Aplicaciones
P: ¿Qué nivel de rendimiento y precisión debo tener en cuenta para elegir una antena del GNSS?
R: Las antenas del GNSS pueden funcionar en una o varias bandas, tales como GPS, BeiDou y GALILEO. Cuantas más bandas se utilicen al mismo tiempo, mejor se podrá determinar la posición. El rendimiento de la antena está limitado, en gran medida, por las leyes de la física: los aspectos físicos de una antena desempeñan un papel importante en sus parámetros de rendimiento. Al tomar una decisión, vale la pena considerar si la antena del GNSS recibirá señales en un espacio libre o se utilizará en áreas bloqueadas como el centro de la ciudad en las ciudades más grandes.
P: ¿El tamaño de la aplicación o el dispositivo y otros aspectos de diseño y casos de uso afectarán el rendimiento de la antena del GNSS?
R: El tamaño de un dispositivo y su plano de tierra pueden provocar un gran impacto en el rendimiento de la RF de una antena. A menudo, el dispositivo se convierte en parte de la antena, y la posición y orientación de otros componentes dentro del dispositivo afectarán la capacidad de la antena para enviar y recibir señal. Además, es posible que el dispositivo no siempre se dirija hacia el cielo, sino que debe funcionar en varias orientaciones aleatorias. En este caso, vale la pena buscar una antena omnidireccional más esférica.
P: ¿Necesito una antena de GNSS interna o externa?
R: Es posible que algunos dispositivos no le permitan usar una antena de GNSS interna por varias razones, como la interferencia interna con otros componentes, el espacio limitado o el uso en una ubicación bloqueada. En este caso, se necesitaría una antena de GNSS externa, conectada al dispositivo mediante un cable coaxial y un conector de RF.
P. ¿Por qué necesitaría una antena grande y bastante costosa cuando hay antenas con chip pequeñas y económicas disponibles?
R: Las antenas pequeñas con chip suelen depender en gran medida del plano de la tierra y estar polarizadas linealmente, lo que no suele ser una opción óptima para la señal polarizada circular proveniente de los satélites.
P. ¿Qué información hay que me ayude a maximizar el rendimiento de la antena y minimizar el consumo de la batería en mi dispositivo?
R: Si elige una antena de GNSS en función de los datos de rendimiento mencionados en la hoja de datos, debe tener en cuenta que el rendimiento de RF dentro del dispositivo puede verse afectado por las condiciones del dispositivo (tamaño, orientación y otros componentes). En casos como este, es posible que los valores de rendimiento de la hoja de datos ya no se apliquen. Los componentes y materiales en las proximidades de la antena pueden arruinar el rendimiento de RF, al igual que la interferencia electromagnética de otras partes del dispositivo o antenas coexistentes. TE Connectivity (TE) puede ayudarlo con un enfoque holístico investigando el rendimiento de la antena de GNSS como parte del dispositivo y midiendo su rendimiento con precisión. TE también puede aprovechar las antenas de sintonización para obtener un rendimiento óptimo de un factor de forma determinado.
P. ¿Cuáles son las ventajas de usar una antena de GNSS de TE frente a la de otro proveedor?
R: TE tiene más de 60 años de experiencia en ingeniería y fabricación de antenas, lo que nos convierte en expertos en el diseño de antenas y ayuda a nuestros clientes a elegir la antena adecuada para ellos. También tenemos una presencia global de ventas y varios canales de distribución que nos permiten atender a nuestros clientes a nivel local. TE no solo ofrece antenas de GNSS, sino también conectores coaxiales de RF, conjuntos de cables y componentes de conexión a tierra y de blindaje para brindar una verdadera solución integral.