Manejo de la batería

Sistemas de manejo de baterías de vehículos

Un sistema de manejo de baterías (BMS) es el sistema electrónico que maneja las baterías y las celdas que contiene y monitorea las condiciones para evitar que la batería opere fuera de sus límites. Además, procesa los datos recopilados, comunicándolos a los elementos que equilibran o controlan su entorno.

La batería: el corazón de un vehículo eléctrico

De la misma manera que el motor de combustión interna (ICE) se consideraba el corazón del vehículo de motor tradicional, la batería se considera el corazón de los vehículos eléctricos (EV).

El impulsor clave del desarrollo de la tecnología de baterías es el alcance, pero, al mismo tiempo, los ingenieros de baterías automotrices deben ofrecer diseños que optimicen el rendimiento, en términos de potencia a peso o tamaño, al tiempo que mantienen los más altos niveles de seguridad. La conectividad juega un papel clave para enfrentar este desafío.

 

El papel de la conectividad

El BMS debe operar con un alto grado de precisión y fiabilidad y debe ser de construcción altamente robusta. Sin embargo, también debe ser compacto y liviano, agregando el menor volumen posible a la geometría general del paquete de baterías. Por lo tanto, la electrónica BMS requiere sistemas de conectores altamente compactos pero flexibles que ofrezcan la flexibilidad para admitir múltiples permutaciones de configuraciones de conectores. Además, el sistema de conectores debe ofrecer una distancia segura de “fuga” y una distancia mínima de seguridad entre los pines, lo que garantiza que no haya riesgo de falla por cortocircuitos causados por la contaminación por polvo o arcos.

Aplicación típica de la batería

Soluciones de TE Connectivity para sistemas de manejo de baterías

TE Connectivity ofrece una gama de soluciones de grado automotriz que cumplen con la norma LV214 para sistemas de manejo de baterías de vehículos eléctricos. Basado en sus sistemas de interconexión miniaturizados MQS y NanoMQS, TE Connectivity ofrece cabezales, en múltiples configuraciones y también admite cables planos o impresos para conexiones altamente compactas de placa a placa y placa a dispositivo dentro de las aplicaciones del sistema de administración de baterías.

MQS, NanoMQS y MCON son marcas comerciales.