Tendencia
El camino hacia la electrificación
Acelerar la movilidad eléctrica en el transporte comercial.
La sociedad está exigiendo alternativas más limpias y silenciosas a los motores de gasolina y diésel, y la industria del transporte está respondiendo. Durante años, los científicos e ingenieros han estado desarrollando formas más limpias de hacer funcionar automóviles y camiones. Se han desarrollado y utilizado combustibles alternativos como etanol, biodiésel, gas natural, hidrógeno y propano para mover personas y bienes de un lugar a otro. Y aunque no será la única forma de combustible limpio, el futuro del transporte sin duda incluirá la propulsión eléctrica. Desde una curiosidad hasta una rareza y a una realidad, los vehículos eléctricos (EV) están ahora encamino de convertirse en una necesidad.

En la mayoría de los entornos urbanos, uno no puede hacer un simple recado sin ver un automóvil eléctrico conectado a una estación de carga pública. Ya sea en el centro comercial, cerca de un hotel o en un estacionamiento público, es fácil ver que las estaciones de carga están proliferando. Pero lo que estamos viendo hoy es claramente solo el comienzo. Solo el 2 % de los automóviles de hoy en día son eléctricos y conectables; y eso es cierto para aún menos camiones y autobuses. Hace apenas unos 20 años, la nueva industria de los vehículos eléctricos tuvo un inicio rápido y una parada aparentemente más rápida. Pero mucho ha cambiado desde entonces, y es seguro decir que la propulsión eléctrica está aquí para quedarse.
Pero, ¿qué sucede con los vehículos destinados a aplicaciones de transporte industrial y comercial (TIC)? ¿Camiones? ¿Autobuses? ¿Equipos de construcción, granja y minería? Estas industrias están en una vía rápida para reducir el consumo de combustible y las emisiones a través de la electrificación al tiempo que mejoran la eficiencia y la productividad. Los expertos predicen que para 2040, la mayoría de las formas de transporte aprovecharán los motores eléctricos o fuentes de combustible más limpias para cumplir con los estándares más estrictos.
La razón de la pasarela de 20 años es complicada. El paisaje consiste en diversas aplicaciones y casos de uso que pueden o no ser propicios para la electrificación de vehículos dado el panorama actual. Salpicando ese paisaje están las regulaciones; legislación; y obstáculos sociales, económicos y técnicos que aparentemente socavan la viabilidad a cada paso. Las infraestructuras de la red eléctrica alineadas con las necesidades de transporte apenas están comenzando a surgir. A nivel mundial, los centros urbanos están proponiendo prohibiciones completas de los vehículos de combustibles fósiles, pero aún esperan que se entreguen y proporcionen bienes y servicios. La contaminación acústica, especialmente alrededor de escuelas y hospitales, se ha convertido en una preocupación cada vez mayor. Estos factores, junto con la disminución de los costos de la tecnología de baterías y la mejora de la tecnología de baterías, también están ayudando a que la electricidad surja como una opción más allá del centro de la ciudad para industrias fuera de carretera como la minería, la construcción y la agricultura.
Casos de uso variables
Los casos de uso ampliamente variables significan diversas rutas de electrificación para el transporte industrial y comercial. El panorama de los ICT es bastante complejo. La transición de motores de combustión interna (ICE) “sucios” a métodos de propulsión más limpios no es tan sencilla como lo es para los automóviles de pasajeros, y la historia de los automóviles de pasajeros en sí misma está lejos de ser sencilla. Hay muchas aplicaciones y casos de uso diferentes, y cada uno de estos casos proporciona varias oportunidades con diferentes soluciones (optimizadas). La transición a los trenes motrices electrificados se verá diferente dependiendo del trabajo para el vehículo. Los camiones pueden ser de larga distancia, entregando mercancías en todo el país o de corta distancia, entregando bienes y servicios localmente y en distancias cortas. Pueden ser de alto rendimiento, moviendo cargas grandes y masivas, o medianos/ligeros, transportando mercancías más pequeñas. Los autobuses pueden ser autocares, moviendo personas largas distancias. También pueden ser autobuses urbanos o escolares, que mueven a las personas en rutas más cortas y bien prescritas durante horas definidas de operación. Otras aplicaciones incluyen equipos industriales utilizados para la construcción, la minería, la agricultura y la silvicultura. Esta amplia variedad de casos de uso contribuye a la complejidad de la transición de ICE a eléctrico.

Los casos de uso individuales impulsan el ritmo de la electrificación
- Podría haber varios escenarios de adopción diferentes para camiones eléctricos. Escenarios de adopción temprana1 y tardía, por clase de peso2 y porcentaje de participación en el transporte por carretera.
- Basado en un conjunto de supuestos más optimistas (por ejemplo, el mayor impacto de la regulación).
- Definiciones de clase de peso: Estados Unidos: HDT: clase 8 (>15 toneladas), MDT: clase 4-7 (6.4-15 toneladas); LDT: clase 2-3 (3.5-6.4 toneladas); Europa: HDT >16 toneladas, MDT: 7.5-16 toneladas, LDT: 3.5-7.5 toneladas; China: HDT >14 toneladas, MDT: 6-14 toneladas, LDT: 1.8-6 toneladas.
- Los autobuses urbanos no están incluidos.


Los casos de uso individuales impulsan el ritmo de la electrificación
- Las diferentes aplicaciones y clases de peso verán diferentes puntos de equilibrio para el costo total de propiedad (TCO).
- Tiempo del punto de equilibrio del TCO para vehículos eléctricos a batería (BEV) en comparación con los vehículos diésel, mostrando el rango de “año alcanzado”

Múltiples rutas
Hay múltiples caminos en el camino hacia la electrificación. No solo los casos de uso para vehículos y equipos de alto rendimiento son complejos y variados, también lo son las posibles arquitecturas de vehículos que se están desarrollando para permitir un transporte más limpio para estas aplicaciones. Los camiones y la maquinaria de hoy en día suelen ser impulsados por motores de combustión interna que impulsan dos o más ruedas a través de una transmisión.
Utilizan principalmente gasolina, combustible diésel o, en algunos casos, gas natural comprimido (CNG). Si bien los fabricantes de la industria han tomado medidas para mejorar el consumo de combustible y reducir las emisiones, incluida la introducción de enfoques híbridos suaves de 48 V, se necesita hace más. La legislación y la ampliación de las prohibiciones de diésel están magnificando la necesidad de reducir las emisiones. Como resultado, los fabricantes de vehículos están acelerando el desarrollo lejos de los motores de combustión interna y centrándose más en arquitecturas que incorporan motores eléctricos. Los enfoques que están aplicando activamente pueden resumirse en cuatro categorías:

ARQUITECTURAS DIVERSAS
Híbridos convencionales
Estas arquitecturas híbridas tienen motores convencionales y motores eléctricos y baterías, pero no se pueden enchufar. Derivan su energía de la gasolina y el diésel y, por lo tanto, no se clasifican como vehículos eléctricos. Un híbrido pequeño generalmente usa un pequeño motor eléctrico y una batería de 48 V combinados con un ICE, lo que permite la aceleración asistida y el frenado regenerativo. Un híbrido fuerte o paralelo generalmente consistirá en un motor eléctrico más grande y una batería combinados con un ICE reducido utilizando frenado regenerativo y accionamiento de motor eléctrico.


Híbridos enchufables
Los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) son similares a los vehículos eléctricos a batería, generalmente con una batería más pequeña, pero también tienen un motor convencional de gasolina o diésel. Aunque no son tan limpios como los vehículos eléctricos a batería o a pila de combustible, los híbridos enchufables producen significativamente menos contaminación que sus contrapartes convencionales. Los PHEV de la serie generalmente se conocen como extensores de rango, con el propósito principal del ICE de cargar la batería sobre la marcha.


Vehículo eléctrico a batería (BEV)
Los BEV utilizan la energía almacenada en una batería para impulsar motores eléctricos. El voltaje de funcionamiento puede ser tan bajo como 48 V y tan alto como 850 V, dependiendo de la aplicación. Esto les ofrece una mayor eficiencia y, al igual que los vehículos a pila de combustible, les permite conducir sin emisiones cuando la electricidad proviene de fuentes renovables. Los BEV utilizan la infraestructura existente para recargarse y están aumentando la demanda en la red de energía.


Vehículo eléctrico a pila de combustible de hidrógeno (FCEV)
La fuente de energía es una pila de combustible a bordo que genera electricidad a partir del hidrógeno, ya sea para cargar una batería o para impulsar los motores eléctricos. Los FCEV requieren una infraestructura de abastecimiento de hidrógeno que no siempre está libre de emisiones y no está disponible ampliamente en la actualidad.


Entonces, ¿qué aplicaciones probablemente adoptarán a corto plazo una de las arquitecturas de vehículos eléctricos? Dependiendo de la aplicación y el caso de uso, el momento de la implementación variará. Los autobuses en Shenzhen, China, por ejemplo, son esencialmente 100 % BEV hoy. Estos vehículos fueron capaces de hacer el cambio muy rápidamente.

La dominación duradera de China. Pueden pasar 10 o incluso 20 años hasta que un gran porcentaje de camiones de transporte pesado que transportan mercancías a través de continentes y países puedan pasar a ser completamente eléctricos debido a la falta de una infraestructura de carga capaz. Hay numerosos fabricantes de equipos originales (OEM) que tienen camiones eléctricos de demostración y algunos también han anunciado fechas de producción para estos vehículos en los próximos años. Sin embargo, antes de que se pueda lograr una adopción generalizada, la infraestructura para la carga o el reabastecimiento de hidrógeno deberá estar más ampliamente disponible.
Los autobuses escolares, por otro lado, se utilizan un pequeño porcentaje del día y recorren rutas bien definidas. Este tipo de caso de uso facilita la implementación de la infraestructura de carga, ya sea enchufable, inalámbrica o pantógrafo, lo que los convierte en excelentes candidatos para pasar rápidamente de diésel a eléctrico. Del mismo modo, el equipo de construcción puede trasladarse al sitio de trabajo y luego dejarse allí durante días mientras se completa el trabajo. Se puede usar durante la mitad del día y luego recargarse por la noche si se dispone de un punto de carga adecuado. O en el caso de la minería con la operación durante todo el día, un enfoque totalmente eléctrico puede operar continuamente sin la necesidad de limpiar de manera habitual el aire.
Si bien es deseable permitir una operación más silenciosa y un entorno de trabajo más seguro, los operadores de minas están logrando ahorros sustanciales en costos de diésel, propano y electricidad. También están obteniendo ganancias de productividad, con el mayor tiempo de actividad de las soluciones eléctricas frente a las tradicionales de ICE, que tienen más componentes y mayores costos de mantenimiento. Ya sea un camión, autobús o equipo industrial, el caso de uso puede dictar el ritmo de adopción eléctrica. Pero siempre que ocurra la electrificación, y ya sea totalmente eléctrica o híbrida, la electrificación de vehículos para la industria de los ICT está aquí para quedarse.

ELECTRIFICACIÓN DEL TREN MOTRIZ
La conectividad para la electrificación del tren motriz en el transporte industrial y comercial exige soluciones confiables, sólidas e innovadoras. Los vehículos y maquinaria de transporte industrial y comercial se inclinan hacia la construcción de vehículos totalmente eléctricos. Muchos factores están llevando a la sociedad por un camino que va desde motores de combustión interna independientes para propulsión, hasta soluciones híbridas suaves y completas, hasta arquitecturas inteligentes de tren motriz totalmente electrificadas. Y si bien existen y se están abordando desafíos sociales, también deben superarse los desafíos técnicos. Las aplicaciones de los ICT exigen una potencia extremadamente alta Y un funcionamiento impecable en entornos muy duros donde el fallo no es una opción. Garantizar soluciones de conectividad sólidas para esta industria de misión crítica para satisfacer la demanda mundial es una necesidad.
El despliegue exacto y la evolución precisa de varios enfoques de arquitectura de tren motriz para vehículos pesados no están claros. Las diferentes aplicaciones, regulaciones y desafíos de la industria (sociales, económicos y técnicos) contribuyen a la falta de claridad de la industria. Y aunque el momento es incierto, lo que sí sabemos con un alto grado de certeza es si los vehículos utilizan arquitecturas híbridas o trenes motrices totalmente eléctricos.
3 puntos necesarios
- Una fuente de energía eléctrica. La fuente puede provenir de un enchufe externo, un cargador inalámbrico o una pila de combustible a bordo;
- Una forma de almacenar la energía eléctrica. El almacenamiento podría estar en una gran variedad de baterías, en el caso de totalmente eléctricas, o podría ser un enfoque de batería más pequeño;
- Una aplicación inteligente y control de la energía eléctrica. La energía eléctrica puede impulsar motores eléctricos para propulsión, realizar trabajos a través de un cucharón de carga o proporcionar control de clima para la cabina.


SOLUCIONES
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD PARA LA GESTIÓN DE ALTA POTENCIA
En el caso de la electricidad enchufable, la industria está desarrollando actualmente estaciones de carga de alta potencia (HPC), dirigidas a 500 kilovatios de potencia con objetivos de desarrollo para aplicaciones de transporte comercial de hasta un megavatio. Estas demandas están impulsando a la industria a centrarse en una amplia gama de soluciones para abordar desafíos sin precedentes en la industria del transporte. Se necesitan entradas de carga que puedan manejar de 10 a 50 veces la potencia de la generación actual de automóviles eléctricos. Las conexiones, cables, interruptores y contratistas son parte de la distribución de energía y son más complejos que las conexiones de bajo voltaje. Debemos ser capaces de gestionar inteligentemente esta transferencia de energía, lidiando con el calor, el arco y los problemas de seguridad. Es necesario desarrollar nuevas técnicas de modelado y simulación térmica, lo que permite el diseño optimizado de componentes y subsistemas que pueden verse afectados por las altas necesidades de voltaje y corriente de carga. Con un tremendo poder viene un tremendo calor. El enfriamiento pasivo por convección puede no ser suficiente para mitigar el calor, lo que impulsa la necesidad de enfoques de enfriamiento activo en las conexiones y en los cables. Esto permite reducir el tamaño de los cables, lo que da como resultado menos peso, espacio y costo. Se necesitan nuevas técnicas de detección para proporcionar datos en tiempo real para gestionar los aspectos de carga seguros e inteligentes. Es necesario desarrollar materiales avanzados, tanto para carcasas aisladas como para terminales conductores.

Debemos ser capaces de gestionar inteligentemente la transferencia de energía, lidiando con el calor, el arco y los problemas de seguridad. Uno de los desafíos más apremiantes de la industria es la mejor manera de abordar adecuadamente los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) del cliente. Estos incluyen inmunidad a la radiofrecuencia (RFI) y la interferencia electromagnética (EMI) y minimizar las emisiones radiadas. Esto es especialmente importante para los sistemas de alta potencia de CA debido a las características de potencia sinusoidal. Pero también es cierto para los sistemas de CC donde el blindaje de un cable eléctrico puede ver corrientes inducidas de hasta el 35 % del nivel de corriente de la línea de alimentación principal. Para un sistema de propulsión electrificado, por ejemplo, esto puede aumentar a varios cientos de amperios dependiendo de la demanda de potencia del sistema. Los fabricantes de vehículos y sistemas necesitarán tecnologías de terminación innovadoras rentables y eficientes en paquetes para garantizar una baja resistencia con una corrosión minimizada entre la red de protección y la línea de alimentación.
Soluciones de conectividad para almacenar energía. Se trata del alcance de un camión o autobús, y el tiempo de operación y los requisitos de carga para una pieza de equipo pesado. Todas estas son funciones de la cantidad de energía que puede almacenarse en las baterías o generarse mediante celdas de combustible. Las baterías de los vehículos eléctricos son bastante complejas dados sus voltajes de funcionamiento y corriente. Para complicar las cosas, los paquetes de baterías deben ajustarse a las dimensiones del vehículo y funcionar de manera segura en un entorno extremadamente duro. Gracias a la demanda de más y más dispositivos alimentados por baterías y tecnología de energía verde, se está realizando una enorme cantidad de inversión para mejorar drásticamente la tecnología de baterías con el fin de almacenar de manera eficiente la energía que se necesita para operar vehículos y equipos de manera rentable. Los desafíos son hacerlo de manera segura, confiable y en paquetes pequeños. Los sistemas de desconexión y desconexión de la batería son una gran parte de la ecuación de seguridad. Todos estos factores impulsan la necesidad de sistemas de terminal y conexión altamente confiables y flexibles en las soluciones de conectividad de celda a celda y de módulo a módulo que permiten la escalabilidad del paquete de baterías. Para limitar el tamaño, se están desarrollando subconjuntos con capacidades de detección integradas para permitir un control inteligente para la gestión de la batería (estado de carga y estado general). Los fabricantes de vehículos y equipos ICT y los proveedores de sistemas requieren soluciones tecnológicas de interconexión miniaturizadas y compatibles. Esto permitirá la producción de envases pequeños y robustos para paquetes de baterías de alta capacidad.

Soluciones de conectividad para motores eléctricos de propulsión/conducción electrificados y controlados. Maximizar el rango de conducción con una sola carga es fundamental. Ya hemos analizado la mitad del desafío: la capacidad de la batería. La segunda e igualmente crítica parte de la historia es el funcionamiento eficiente del vehículo o maquinaria. El control inteligente del motor eléctrico (sin sobreconducir ni subconducir el motor eléctrico) y el frenado regenerativo (recuperar y almacenar energía durante un evento de desaceleración del vehículo) son enfoques clave para una operación energéticamente eficiente.
Con este alto grado de control viene un alto grado de soluciones electrónicas integradas. Además, los fabricantes de vehículos están buscando formas de traer más y más datos externos al vehículo para ayudar con la eficiencia. Esto impulsa la necesidad de un nuevo conjunto de sensores para permitir el control de los vehículos eléctricos para garantizar una gestión y control de energía optimizados. Con este alto grado de control viene un alto grado de soluciones electrónicas integradas, minimizando el tamaño (y el peso) y maximizando la flexibilidad de diseño para nuestros clientes. Las nuevas arquitecturas de los vehículos eléctricos necesitan un solo componente que combine detección, procesamiento y comunicación inteligente de datos, y una conexión sólida, todo en un solo paquete. Estas arquitecturas necesitan actuadores sólidos y módulos de distribución de energía que se puedan utilizar para conmutar varias cargas, controlando y minimizando el desperdicio de energía. También necesitan conectividad de datos de alta velocidad, tanto cableada como inalámbrica, que permita comunicaciones de vehículo a vehículo y de vehículo a infraestructura y control inteligente del vehículo.
Soluciones de conectividad de alto voltaje para entornos hostiles donde la falla no es una opción. Un camión, autobús o excavadora eléctrica experimentará condiciones de operación mucho más severas que las que encontrarán los automóviles eléctricos. La lluvia, la nieve, el polvo, el sol del desierto, el frío ártico, los caminos en mal estado y otras condiciones adversas no deben detener la misión en cuestión. La conmutación de alto voltaje puede causar interferencia electromagnética (EMI), interrumpiendo las comunicaciones y las señales en los circuitos de bajo voltaje. Para un teléfono o computadora portátil, la falla es un inconveniente terrible. La falla de un vehículo o una pieza de equipo de alto rendimiento puede significar una pérdida de productividad, lo que genera un impacto en el negocio de uno, o en el peor de los casos, puede causar lesiones graves o la muerte. La operación segura es crítica. La carga, el mantenimiento y la mitigación de choques deben realizarse de manera segura. La complejidad de las arquitecturas de vehículos eléctricos y los principios operativos básicos está más cerca de los aviones, las redes de energía y los dispositivos electrónicos de consumo que de los enfoques de vehículos ICE. Es fundamental que las industrias de los ICT trabajen con empresas de otras verticales para ofrecer nuevas soluciones específicas para sus clientes. Los científicos de materiales y los físicos de contacto deben colaborar para innovar soluciones viables y sólidas para el mercado de vehículos eléctricos de rápido crecimiento, donde una conexión de carga enchufable experimentará miles de ciclos de acoplamiento a lo largo de su vida útil. Las técnicas de prueba y validación se llevarán a límites físicos y críticos para la seguridad, generalmente reservados para aplicaciones aeroespaciales e industriales. Las complejidades añadidas tanto para la fabricación como para el servicio de campo impulsan la necesidad de desarrollar herramientas y metodologías innovadoras.
TE CONNECTIVITY COMO EL SOCIO PREFERIDO
TE lo da todo cuando se trata conectividad en entornos hostiles y permite el éxito de la electrificación de vehículos. Nuestro equipo de ingenieros y científicos se compromete estrechamente con nuestros clientes para apoyar su éxito al proporcionar soluciones sólidas adaptadas a sus necesidades específicas y arquitectura del vehículo.
Nuestro equipo de ingenieros y científicos se compromete estrechamente con nuestros clientes para asegurar su éxito al proporcionar soluciones sólidas adaptadas a sus necesidades específicas y arquitectura del vehículo. Aprovechamos nuestra profundidad y amplitud de experiencia en toda la empresa. Tenemos una sólida gama de conectores, contactores, sensores, relés, unidades de distribución de energía (PDU) y soluciones inalámbricas que sirven a múltiples industrias. Nuestros productos de movilidad híbrida y eléctrica se han utilizado en vehículos eléctricos desde sus inicios. Aprovechamos nuestra presencia global para asegurarnos de tener capacidad de diseño y prototipo donde nuestros clientes diseñan sus productos. Invertimos ampliamente en investigación y desarrollo, buscando resolver los desafíos de la industria antes de que se conviertan en problemas. Nuestros ingenieros y científicos participan activamente en varios comités de estándares y consorcios de la industria. Contamos con una extensa red de laboratorios de prueba y validación en todo el mundo para garantizar que podemos respaldar las especificaciones de nuestros clientes.

Aprovechamos los más de 75 años de experiencia en conectividad física
Somos un proveedor de componentes que invierte en el conocimiento del sistema, lo que nos permite hablar el lenguaje técnico de nuestros clientes. Hemos desarrollado herramientas de modelado térmico, EMI y RFI, lo que nos permite trabajar con nuestros clientes y abordar problemas en el nivel de sistema para optimizar el diseño de componentes. Nuestro equipo de Máquinas y herramientas se asegura de que nuestras soluciones de conectividad se alineen con la metodología de fabricación de nuestros clientes. Hemos desarrollado un enfoque de terminación único para conjuntos de cables de alta potencia que proporciona una conexión sólida, respaldando los planes de electrificación de nuestros clientes. Tenemos experiencia en administración de energía y conocimientos en muchas industrias, con la capacidad de llevar esa capacidad al mercado automotriz. Aprovechamos nuestros conocimientos de miniaturización de los colegas de electrónica de consumo, y el conocimiento de alta potencia de nuestros colegas de la industria aeroespacial y energética ayuda a resolver desafíos similares de conectividad en el vehículo, así como al desarrollo de infraestructura de carga fuera del vehículo. El equipo de científicos y físicos de contacto de TE es reconocido en todo el mundo por el desarrollo de soluciones de tecnología de conectividad.
Utilizamos nuestra arquitectura electrónica y experiencia en integración funcional
Trabajamos con nuestros clientes, proporcionando soporte de aplicaciones para optimizar sus sistemas al proporcionar las piezas del rompecabezas para soluciones de componentes integrados optimizados. En muchos casos, proporcionamos componentes que son subsistemas. Podemos proporcionar clústeres de sensores con procesamiento localizado y conectividad de datos en serie, lo que facilita la fabricación de los sistemas de nuestros clientes y los hace más flexibles/escalables. Proporcionamos conjuntos de entrada completos con un conector de alta potencia para cargar, actuadores para bloquear el cable de carga al vehículo, sensores para proporcionar información de temperatura y corriente al módulo de la batería para controlar la carga, y LED para proporcionar información sobre el estado de carga y el estado general al operador del vehículo. A medida que nuestros clientes desarrollan arquitecturas de vehículos nuevas y mejoradas, nos unimos para proporcionar un diseño optimizado de subsistemas y componentes escalables para ellos.

Referencias
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-15/in-shift-to-electric-bus-it-s-china-ahead-of-u-s-421-000-to-300.Bloomberg. Mayo de 2019
- What’s Sparking Electric - Vehicle Adoption In The Truck Industry? McKinsey & Co. Septiembre de 2017
- These 9 Countries Want to Ban Diesel Cars Very Soon. Interestingengineering.com. 28 de septiembre de 2019
- An ICE-y Road to an Electric Future. Automotive World. 4 de febrero de 2020
- Electric Trucks – Where They Make Sense. National American Council for Freight Efficiency. NACFE.org. Mayo de 2018
- A Dead End for Fossil Fuel in Europe’s City Centers. Bloomberg. 26 de julio de 2019
- Pathway 2045. Clean Power and Electrification Pathway. Southern California Edison. Noviembre de 2019
- Battery Electric vs. Fuel Cell: Truck Makers Must Place Their Bets. Mobility Magazine. Tercer trimestre de 2019
- Electrification and Automation Will Transform the Future of Trucking. Automotive World. 9 de septiembre de 2019
- https://insideevs.com/news/343058/charin-starts-development-of-fast-charging-beyond-1-mw. 27 de febrero de 2019
- https://www.automotiveworld.com/articles/electrification-and-automation-will-transform-the-future-of-trucking.September 9th, 2019