Perspectivas de TE
Autor: Sudhakar Sabada, SVP y GM, Datos y dispositivos
Casi 10 años después, la adopción generalizada de 5G está generando nuevas oportunidades en industrias que tienen décadas e incluso siglos de antigüedad. En particular, el área automotriz está especialmente preparada para un cambio radical. Si bien gran parte del revuelo en la industria hoy en día se centra con razón en la electrificación, el omnipresente 5G tiene el potencial de cambiar la experiencia de conducción tal como la conocemos, creando vehículos más inteligentes, seguros y conectados.
Desde la navegación avanzada hasta los sistemas de infoentretenimiento y la tecnología autónoma, los vehículos de pasajeros están emergiendo rápidamente no solo como un modo de transporte, sino como verdaderos centros de datos sobre ruedas: las estimaciones sugieren que los vehículos sin conductor, por ejemplo, podrían generar más de cuatro terabytes de datos por día.
Con el surgimiento de la transmisión de datos confiable de alta velocidad y baja latencia, la industria tiene la vista puesta en un nuevo panorama de vehículo a todo (V2X), en el que los automóviles podrán comunicarse con otros automóviles y predecir los movimientos de los peatones que transportan teléfonos inteligentes, los semáforos optimizarán el flujo del tráfico y los sistemas GPS se sincronizarán con los espacios de estacionamiento disponibles. Lo que sustentará ese ecosistema es un marco de conectividad robusto que permite obtener un volumen sin precedentes de transmisión de datos de alta velocidad.
Hay mucho trabajo por hacer antes de que V2X se convierta en una realidad cotidiana, pero la oportunidad de crecimiento es significativa: en el mercado de vehículos conectados se espera una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 24 % entre 2020 y 2025, y Gartner prevé que, para 2023, “la industria automotriz se convertirá en la mayor oportunidad de mercado para las soluciones de Internet de las cosas de 5G”.
Desde mi punto de vista, estos desarrollos no podrían ser más emocionantes. Nuestras capacidades probadas y líderes en la industria que permiten la transmisión y el procesamiento de datos de alta velocidad para los principales actores de la nube del mundo, junto con nuestro legado de experiencia en el área automotriz, nos posicionan de manera única para capturar nuevas oportunidades en esta economía conectada.
En TE Connectivity, estamos ayudando a crear la próxima generación de centros de datos en la nube, dando vida a la inteligencia perimetral y haciendo que 5G sea omnipresente.
Los continuos avances en 5G, la evolución del perímetro y la omnipresencia de la nube ya están preparando el camino para un futuro conectado, y serán fundamentales para lograr una infraestructura de V2X robusta. En 2019, la Unión Europea dio un paso significativo para el establecimiento de un ecosistema de V2X basado en la tecnología 5G. En agosto de 2020, General Motors anunció planes para lanzar vehículos con capacidad 5G para los consumidores chinos para 2022, y Estados Unidos no se queda atrás con respecto a ninguna de las dos regiones, ya que su propia infraestructura 5G continúa tomando forma.
Si bien faltan varios años para la implementación de los ecosistemas de V2X ubicuos, esta actualización de los vehículos habilitados para 4G LTE de hoy en día permitirá lograr actualizaciones remotas rápidas, comunicación entre vehículos e infraestructura, sofisticados sistemas de asistencia al conductor y, en última instancia, autonomía completa del vehículo, todo lo cual requiere funciones avanzadas de detección y conectividad.
Aunque existe un optimismo justificado con respecto a la innovación continua en vehículos inteligentes y tecnología en la nube, no debemos perder de vista la necesidad de integrar a la perfección las dos para lograr un ecosistema de V2X completamente operativo. Gracias a la experiencia y las capacidades avanzadas que posee en ambos campos, TE Connectivity es el socio que la industria necesita.
Los líderes de la división automotriz de TE han invertido significativamente a la espera de este momento. Este futuro totalmente conectado representa una ola de nuevas cargas de trabajo en la infraestructura de V2X que requerirá inversiones en una nueva era de tecnologías de soporte. Estas soluciones deben ser capaces de operar en entornos hostiles y transformar, transmitir y recibir computacionalmente un volumen sin precedentes de datos de alta velocidad, todo con baja latencia para garantizar una acción oportuna y efectiva en el vehículo.
En TE Connectivity, estamos ayudando a crear la próxima generación de centros de datos en la nube, dando vida a la inteligencia perimetral y haciendo que 5G sea omnipresente. Como ejemplo, en uno de los principales proveedores de nube, ahora estamos proporcionando seis veces más contenido en aplicaciones de servidor de próxima generación en comparación con nuestras contribuciones a la generación anterior.
Estamos aportando esta experiencia a toda la industria, desde proveedores de nube y operadores de centros de datos hasta fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices, para crear el marco fundamental para el ecosistema verdaderamente conectado necesario para lograr este futuro. Trabajamos mano a mano con nuestros clientes para superar los límites de la tecnología, codesarrollando una amplia gama de soluciones basadas en estándares y optimizadas para aplicaciones que permiten comunicaciones de alta velocidad y baja latencia al tiempo que maximizan las velocidades de datos y minimizan la potencia, todo sin comprometer la integridad de la señal en la producción de alto volumen.
Al combinar nuestra experiencia en automoción con capacidades de vanguardia en el ámbito de la conectividad de alta velocidad, aprovechamos la oportunidad para establecer y fortalecer la infraestructura conectiva sobre la que se construirán y ejecutarán los futuros ecosistemas de V2X.
Los avances en 5G y la informática en la nube están impulsando una revolución en el transporte automotriz, que implica un cambio de vehículos tradicionales a computadoras móviles, y la transformación apenas comienza. La mayor sofisticación y capacidad de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) completos de los ecosistemas de V2X nos permitirán apoyar y lograr este futuro.
Con una experiencia multigeneracional y aguerrida en el ámbito de la conectividad de datos de alta velocidad, así como un legado en la industria automotriz específicamente, contamos con la trayectoria, las capacidades y la mentalidad innovadora necesarias para lograr un ecosistema de transporte totalmente conectado que abarque tanto el vehículo como la infraestructura circundante.
Si usted es inversionista y desea obtener más información sobre TE Connectivity, envíe un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de Relaciones con Inversionistas.
Sudhakar Sabada
Sudhakar Sabada es vicepresidente senior y gerente general del negocio de Datos y Dispositivos en TE Connectivity. En este cargo, es responsable de los resultados generales del negocio, que brinda muchos servicios a la industria electrónica y cubre los segmentos de hiperescala, empresa, telecomunicaciones y mercado minorista comercial. Supervisa la estrategia comercial y de productos, las actividades de comercialización, así como las funciones de desarrollo y fabricación de productos.
Información ejecutiva: Más historias en esta serie