TE Connectivity ha diseñado un conector pequeño dentro de su gama de conectores de derivación accionados por perno AMPACT BAT para ofrecer flexibilidad, facilidad de instalación y rendimiento sólido a las empresas de servicios públicos y a los electricistas en todo el mundo.
Publicado
05/02/24
Consultas de los medios de comunicación
Relaciones con los medios de comunicación
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tel.: +49 173 368 0130
Correo electrónico: sian.glaessner@te.com
Ottobrunn, Alemania
Las empresas de servicios públicos deben asegurarse de que sus redes aéreas de transmisión y de distribución puedan manejar la creciente demanda de energía que surge del aumento de la electrificación. La tecnología que utilizan debe funcionar de manera confiable y ser de rápida instalación cuando la red de distribución de energía eléctrica se repara, expande o moderniza. TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, amplía su reciente portafolio de conectores para redes aéreas de transmisión y distribución accionados por perno AMPACT BAT con un tamaño más pequeño. Con este agregado, las empresas de servicios públicos pueden beneficiarse de una gama de aplicaciones más amplia con menos partes, lo que optimiza la logística y facilita la instalación.
«Desde 2022, empresas de servicios públicos de todo el mundo han disfrutado de la facilidad de instalación y el sólido rendimiento que ofrece nuestra gama de productos AMPACT BAT. Nuestra gama de conectores tiene flexibilidad de diseño y la innovación de su tamaño más pequeño beneficiará a más clientes. Los electricistas aprecian el hecho de que se instala con mayor rapidez y sin herramientas especiales. Al final, nuestras innovaciones pueden beneficiar a todas las empresas y comunidades que dependen de la energía continua», afirma Justin Opel, gerente de producto de TE Connectivity.
Potencia sin pólvora y flexibilidad de aplicación
El diseño accionado por perno es una alternativa a los elementos accionados por pólvora que se utilizan en la instalación, lo que facilita la configuración y el inicio. Los conectores AMPACT BAT están diseñados para instalarse sin problemas y sin necesidad de herramientas especializadas, utilizando solo guantes o pértigas de maniobra estándar, que se basan en la tecnología de presión de cuña de TE Connectivity, que ayuda a maximizar el contacto entre conectores y conductores, y tiene una trayectoria de rendimiento en el campo de 60 años.
El AMPACT BAT ofrece todo el rendimiento técnico de la primera generación a excepción de los requisitos de almacenamiento regionales adicionales para las herramientas accionadas por pólvora. Se adaptan a una amplia gama de tamaños de conductores, lo que optimiza inventario y agrega valor a las empresas de servicios públicos. Todas las derivaciones se pueden utilizar para conectar múltiples combinaciones de conductores, lo que maximiza la eficiencia y reduce el número de conectores en inventario hasta en un 50 %.
Pruebas, capacitación y soporte técnico de primera clase
Todos los conectores AMPACT BAT han sido probados conforme a ANSI C119.4 Clase AA y cumplen los más altos estándares de rendimiento eléctrico del mercado, lo que garantiza un rendimiento duradero de la red. TE Connectivity proporciona instrucciones de instalación detalladas, fichas técnicas, informes de prueba, dibujos específicos, así como capacitaciones personalizados para electricistas. Ver demostración en YouTube aquí.
Resumen de características
- Fácil de instalar con herramientas que cumplen con las normas de la industria
- las derivaciones pueden conectar múltiples combinaciones de conductores
- Los conductores están seguros cuando se instala o retira la derivación
- Mantiene una fuerza constante dentro de la conexión durante la vida útil del conector, a la vez que compensa la expansión térmica o deformación.
- Parada sólida para la inspección visual del conector instalado de manera correcta
- Rendimiento eléctrico líder en la industria conforme a ANSI C-119.4 Clase AA