Los más recientes y más pequeños interruptores modulares que se utilizan en la industria de la energía requieren soluciones de conectividad que ocupen menos espacio. El diseño flexible y optimizado de los primeros codos compactos compatibles con sistemas inteligentes y con certificación IEEE de TE Connectivity pueden reducir la longitud de apilamiento en un 40 %.
Publicado
01/25/24
Consultas de los medios de comunicación
Relaciones con los medios de comunicación
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tel: +49 173 368 0130
Correo electrónico: sian.glaessner@te.com
Ottobrunn, Alemania
25 de enero de 2024
TE Connectivity, líder mundial en conectores y sensores, aborda una necesidad crítica y actual en la industria de la energía: el espacio. El conector de codo compacto asimétrico Raychem ELBA de TE Connectivity puede reducir la longitud de apilamiento en un 40 %, lo que lo convierte en el diseño más compacto del mercado en la actualidad. No solo es más pequeño, sino que cuenta con un rango de funcionamiento más amplio y mayor flexibilidad de instalación. Un conector estándar puede cubrir hasta 1,500 Kcmil, lo que permite utilizar una sola unidad, en lugar de dos, y optimizar el proceso de diseño e instalación.
Es el primer conector compacto de TE Connectivity que es compatible con sistemas inteligentes de detección de voltaje, cuenta con la certificación de las normas IEEE 386-2016 y se instala con facilidad. Estas características lo convierten en una opción óptima para parques eólicos, centros de datos, parques solares, redes de energía subterráneas y otras instalaciones donde se cuenta con poco espacio y la rápida puesta en marcha del proyecto es esencial.
«Este conector es compatible con nuestro productos de monitoreo de redes inteligentes Kries CAPDIS lo que hace posible instalar sistemas inteligentes en la infraestructura existente. Su reducido tamaño lo hace ideal para instalaciones donde se carece de espacio, y se integra de manera perfecta con equipos de media tensión nuevos y existentes», dijo Wentao Yao, gerente de producto de TE Connectivity.
Los clientes pueden elegir la configuración que mejor se adapte a sus necesidades específicas y recibir asistencia técnica especializada durante el proceso de diseño e implementación. Estos conectores de codo compactos se pueden instalar solos o en configuración troncal doble con un conector de acoplamiento o en una configuración troncal triple con un conector de acoplamiento y un pararrayos, o en una configuración troncal inteligente con un detector de tensión. Pueden utilizarse para conectar redes eléctricas subterráneas como conectores en línea desconectables o como doble conexión.
La preparación de cortes de cable es la misma que con los conectores de codo IEEE estándar, por lo que no se requiere capacitación adicional. El conector, fabricado en EPDM sin plomo y curado con peróxido, es más resistente, cuenta con una vida útil larga y brinda mejor aislamiento. «Se trata de una solución compacta y muy confiable. Se puede utilizar en instalaciones existentes y en construcciones nuevas, y el hecho de que pueda actualizarse para convertirse en una conexión inteligente significa que el codo compacto también cuenta con ventajas a largo plazo relacionadas con la seguridad y la confiabilidad de la red», expresó Yao.