Tecnología de superficie de contacto GreenSilver

Tecnología de superficie de contacto GreenSilver

Eliminamos los obstáculos que impiden la innovación: superamos los retos que presenta la conectividad automotriz con la tecnología de superficie ecológica

35%

Menos consumo de energía y emisiones de CO2

99%

Menos agua dulce

180°C

Resistencia a la temperatura

Una solución sostenible e innovadora

Superamos los requisitos de la actualidad a la vez que hacemos posibles las innovaciones del futuro. A medida que aumenta la demanda de conectores de mayor rendimiento, también lo hace la necesidad de la industria de deshacerse de la tecnología de superficie obsoleta que limita su capacidad para innovar y cumplir objetivos sostenibles.

 

La nueva tecnología de superficie de contacto GreenSilver de TE Connectivity, que maneja el impacto ambiental de forma eficaz, es una tecnología ecológica innovadora que ayuda a los fabricantes no solo a cumplir sus objetivos de sostenibilidad, sino a mejorar el rendimiento de los conectores en aplicaciones de alto voltaje para los trenes motrices de los vehículos eléctricos al incrementar la tolerancia a la vibración y la disipación del calor, además de ser ideal para aplicaciones de baja potencia y transmisión de señales en conectividad miniaturizada.

 

Imagen de GreenSilver
Terminales HPF 1.2 con tecnología de superficie de contacto GreenSilver

Tecnología de superficie de contacto GreenSilver
VER
Tecnología de superficie de contacto GreenSilver
VER
Barra naranja

El mejor rendimiento de su clase

La tecnología de superficie de contacto GreenSilver de TE Connectivity hará posible el futuro de las tendencias automotrices al facilitar conexiones muy sofisticadas y confiables, a menudo en entornos extremos de alta vibración y alta temperatura, al lograr el sistema de conectores de mayor rendimiento para el motor y la carrocería. GreenSilver logra el máximo rendimiento al producir un acabado que proporciona la conductividad superior de la plata, exactamente donde se necesita y solo allí, a la vez que tolera temperaturas de 180 °C y niveles de vibración muy altos, logra fuerzas de acoplamiento más bajas y un aumento en los ciclos de acoplamiento, sin soldadura en frío y con contactos libres de tiol que reducen la complejidad general de los componentes.

Barra naranja

El futuro es sostenible y prometedor

TE Connectivity es pionera en los avances hacia la neutralidad de las emisiones de CO2, al lograr un gran adelanto en la industria con una solución ecológica. El impacto positivo sobre el medio ambiente del proceso de fabricación sostenible y simplificado de la tecnología de superficie de contacto GreenSilver de TE Connectivity elimina los materiales peligrosos asociados con la galvanización, lo que lleva a una reducción del 35 % de las emisiones de CO2. Además, el proceso de deposición de los contactos es en seco y consume un 35 % menos de energía en total al identificar la precisión de los recubrimientos cuando se aplican a áreas específicas, lo cual da lugar a un proceso más eficiente a la vez que contribuye a una cadena de suministro más óptima.

Soluciones de tecnología de superficie de contacto GreenSilver
Mejor rendimiento vs. plata estándar:

Mayor resistencia a las vibraciones, mejor estabilidad térmica (180 °C de temperatura de funcionamiento máxima), menores fuerzas de acoplamiento, más ciclos de acoplamiento, sin soldadura en frío y sin tiol (sin necesidad de deslustre de plata).

Green Car
Tecnología ecológica sostenible:

Deposición física en seco, sin uso de materiales peligrosos y reducción del 35 % en las emisiones de CO2 y del 99 % en consumo de agua dulce durante la producción de contactos.

Conectividad universal:

Compatibilidad con sistemas de plata y estaño, lo que la adecua para su uso en terminales que se conectan a sistemas de seguridad y otras aplicaciones establecidas.

Tendencias en la tecnología automotriz hechas posibles por GreenSilver
Imagen de GreenSilver
Conoce la tecnología de superficie de contacto GreenSilver
LEAP Award para GreenSilver
Tecnología de superficie de contacto GreenSilver, ganadora del Silver LEAP Award