Tendencia
La productividad de la maquinaria de servicio pesado
Los tractores agrícolas y la maquinaria de construcción, son costosas de comprar, usar y mantener.
AUTOR
Por Jean-Paul Gervais, TE Connectivity
Productividad de los equipos de alto rendimiento
Las máquinas de alto rendimiento, como los tractores agrícolas y los equipos de construcción, son costosas de comprar, usar y mantener. Los operadores a veces usan equipos de millones de dólares para realizar trabajos esenciales, como de construcción, excavación minera y agricultura. Para otros usos finales, como incendios y rescate, las vidas humanas y la seguridad están en juego.
El tiempo de inactividad inesperado crea un dilema tanto para los operadores como para el personal de reparación. Si el trabajo se realiza en ubicaciones remotas, llevar el equipo al taller para su mantenimiento a menudo no es una opción. Por lo general, los operadores deben solicitar soporte de mantenimiento en campo, lo que genera demoras y costos en sus operaciones. Los costos incluyen la pérdida de ingresos, la pérdida de productividad del equipo y del personal, los costos de mantenimiento en campo y los costos de maquinaria, entre otros.
La industria de la construcción, por ejemplo, generalmente sufre de una baja utilización del equipo, a veces tan baja como el 60 %, lo que puede dañar significativamente la rentabilidad operativa. Si el personal puede aumentar la utilización de los equipos en solo un 1 %, pueden ayudar a aumentar la rentabilidad en un 2,75 %.
Instalación y reparación fáciles
Conectores fáciles de instalar y reparar
Los conectores son pequeños pero poderosos y suministran alimentación a una amplia gama de aplicaciones, incluidas las de cable a cable y de cable a placa, los sensores, las luces, los medidores, los actuadores, los interruptores y los solenoides utilizados en equipos de alto rendimiento y en vehículos comerciales. Entonces, ¿cómo pueden los conectores DEUTSCH de TE Connectivity (TE) ayudar a aumentar el tiempo de actividad del equipo?

confiabilidad
Confiabilidad
Confiabilidad: los conectores DEUTSCH son altamente fiables y proporcionan un rendimiento excepcional en entornos hostiles e implacables durante miles de horas de servicio. Estos productos han estado en el mercado durante más de 40 años y se encuentran en todos los tipos de equipos a nivel mundial.
Capacidad de mantenimiento
Totalmente reparable
Los productos DEUTSCH DT son totalmente reparables e incluyen herramientas de extracción de contactos estándares y fáciles de usar que se pueden utilizar en toda nuestra gama de conectores. Los conectores DT tienen un sello de interfaz que es reemplazable en lugar de estar unido a la carcasa. Eso significa que los sellos de conectores DEUTSCH se pueden reemplazar para una reparación rápida de menor costo, mientras que otros conectores requieren que se reemplace toda la unidad, lo que lleva más tiempo y costos.

Contactos comunes
Contactos comunes
Los productos DEUTSCH HDP y DT utilizan la comprobada línea de contacto común de la marca DEUTSCH con pines y enchufes que se pueden remachar con herramientas estándares para crear una conexión sellada confiable. Esto significa que es más fácil capacitar al personal sobre cómo repararlos, y este puede reparar los contactos de manera uniforme y fácil en todos los equipos.

Fácil de usar
Los productos DEUTSCH HDP tienen una conexión en bayoneta de conexión y desconexión rápidas, mientras que los productos DT tienen sujetadores confiables de fácil agarre. Ambos son fáciles de implementar en el taller y en el campo.
Los productos DEUTSCH están diseñados para proporcionar años de servicio fiable en entornos hostiles y de alta vibración. En el caso poco frecuente de que un conector o un sello se vea comprometido, son fáciles de reparar. El personal de MRO puede usar las herramientas de mantenimiento en campo de TE y la documentación técnica completa de la aplicación disponible para reparar cables o contactos dañados o incluso instalar un nuevo terminal y volver a poner en funcionamiento el equipo. No hay necesidad de esperar a técnicos expertos, ya que la documentación guía a los usuarios durante el sencillo proceso de remache e instalación.
Más detalles
Obtén más información sobre los productos de la serie DEUTSCH DT y los productos de la serie DEUTSCH HDP20 de TE Connectivity. Consulta por qué somos líderes del mercado en la creación y el mantenimiento de la confianza del cliente con nuestra excelente confiabilidad de productos. Insiste en el original: insiste en DEUTSCH. Compra productos de distribuidores autorizados de LADD Distribution y DEUTSCH.