SENSORES DE PRESIÓN ARTERIAL

Conoce las diferencias entre el monitoreo invasivo y no invasivo de la presión arterial y la tecnología de sensores médicos que lo impulsa.

Circulación sanguínea

La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura corporal y la presión arterial son signos vitales. La presión arterial es la presión ejercida por la sangre circulante en las paredes del vaso sanguíneo. Las arterias y las venas tienen diferentes niveles de presión. La presión arterial normal en reposo en un adulto es de aproximadamente 120/80 mm Hg. Las dos categorías para la medición de la presión arterial son el monitoreo no invasivo de la presión arterial (NIBP) y el monitoreo invasivo de la presión arterial (IBP).

barra naranja

Monitoreo de presión arterial invasivo

monitoreo de presión arterial invasivo

La presión arterial se mide con mayor precisión de forma invasiva a través de una línea arterial. La medición invasiva de la presión arterial con cánulas intravasculares implica la medición directa de la presión arterial mediante la colocación de una aguja de cánula en una arteria (generalmente radial, femoral, dorsalis pedis o braquial).


La cánula debe estar conectada a un sistema estéril lleno de fluido, que está conectado a un transductor de presión electrónico. Esta técnica invasiva se emplea regularmente en medicina de cuidados intensivos humanos y veterinarios, anestesiología y con fines de investigación.

IBP proporciona varios valores clínicos.  En aplicaciones quirúrgicas, la presión arterial se mide de forma continua y precisa, lo que permite al personal médico reaccionar a los cambios más rápido.  Por ejemplo, si se administra anestesia al paciente, el monitoreo continuo puede confirmar que no ha causado un efecto adverso a la presión arterial. Durante ciertas operaciones, mantener la presión arterial en un rango muy estrecho es crítico; IBP crea la capacidad de monitorear y mantener presiones. La IBP también juega un papel crítico en situaciones en las que se espera que la presión arterial fluctúe rápidamente.  Al monitorear continuamente la presión, el personal médico puede ser más oportuno y preciso en sus reacciones. 

 

Cuándo usar:

  • El NIBP no es posible de usar o cuando se requiere mayor precisión
  • La presión arterial debe mantenerse en un rango muy estrecho durante un período de tiempo
  • Se espera que la presión arterial fluctúe significativamente
  • Se requiere un análisis de sangre continuo

Comparación de métodos

  NIBP IBP
Ventajas Sin herida Tensiómetro continuo, preciso y fiable
Aplicación Diagnóstico ambulatorio y provisional Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Quirófano
Desventaja Precisión, dependiendo de los factores operativos humanos Penetración de los vasos sanguíneos
barra naranja

Monitoreo de presión arterial no invasivo

monitoreo de la presión arterial

El principio de un auscultador es que el manguito de goma detiene el flujo sanguíneo para que el estetoscopio o sensor de presión no detecte ninguna presión. Cuando se libera la válvula y se abre la arteria, el flujo sanguíneo causa fluctuación de presión en el manguito que es registrada por un estetoscopio o sensor de presión.


Para cada latido del corazón, la presión arterial varía entre las presiones sistólica y diastólica. La presión sistólica es la presión máxima en las arterias, que ocurre cerca del final del ciclo cardíaco cuando los ventrículos se están contrayendo. La presión diastólica es la presión mínima en las arterias, que ocurre cerca del inicio del ciclo cardíaco cuando los ventrículos están llenos de sangre.

 

No se recomienda a los pacientes con hemodinámica inestable que utilicen la monitorización de la NIBP, ya que no proporciona mediciones precisas por las siguientes razones:

  • NIBP no proporciona monitoreo continuo de presión
  • NIBP no proporciona la onda de presión

barra naranja

Sensores de presión piezoresistivos

Los sensores de presión de las series 1620 y 1630 de TE Connectivity son un sensor de presión de silicio totalmente piezoresistivo para su uso en el monitoreo invasivo de la presión arterial. El sensor está diseñado para su uso con equipos de conjunto automatizado y se puede colocar directamente en la carcasa de presión arterial desechable de un cliente. Una tapa de plástico se une al sustrato cerámico para proporcionar un método fácil de fijación al montaje y protección del cliente para el elemento de detección. Se coloca un gel dieléctrico sobre el sensor para proporcionar aislamiento eléctrico y de fluidos.

barra naranja