Caso práctico
Mayor aplicación en alta mar
La industria de fabricación de equipos de alta mar de Corea del Sur se enfrenta a entornos operativos difíciles, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de energía e instalaciones de mayor densidad.
Antecedentes
Como líder en la construcción de equipos marinos y de alta mar, Corea del Sur es el hogar de algunos de los mayores fabricantes mundiales de graneleros, petroleros y plataformas.
El desafío
Los diseñadores e ingenieros marinos del país enfrentan entornos operativos difíciles, ya que el agotamiento de las reservas de petróleo hace que sea necesario hacer perforaciones aún más profundas y más amplias. Esto ha conducido a un drástico aumento en la demanda de energía y, más pertinentemente, de TE de instalaciones de mayor densidad para brindar más rentabilidad y eficiencia.
- Entornos operativos difíciles
- Instalaciones de mayor densidad
La solución
La solución de TE fue introducir una terminación de media tensión de bajo perfil, corta y de alto rendimiento para garantizar la facilidad y simplicidad de la instalación y la resistencia a ambientes húmedos.
Para ofrecer una mayor “densidad de potencia”, TE desarrolló nuevos diseños de accesorios para cables que facilitan instalaciones más simples, rápidas y confiables. Un buen ejemplo de esto es la terminación de media tensión de bajo perfil que permite la conexión con éxito de numerosos cables en un espacio pequeño.
Para garantizar una solución aún más pequeña, compacta y robusta que supere a la competencia, incorporamos un nuevo sistema de control de tensión radical (empleando un material varistor de óxido metálico) y un sello total en el aislamiento del cable, la cubierta y el barril con lengüeta.
Los resultados
La terminación de media tensión tiene múltiples ventajas, como el ahorro de materiales y espacio, una fácil instalación y operación y una larga vida útil:
- Longitud corta
- Perfil pequeño (sin necesidad de cubiertas en los núcleos)
- Se instala fácilmente en cables que no son rectos y en espacios confinados
- Sellado total de la terminación del cable y del sustrato de las lengüetas
- La tecnología de instalación termocontraíble garantiza que no se capture ni retenga humedad debajo de la terminación, incluso cuando se instala en ambientes húmedos o muy húmedos
- Materiales extremadamente robustos y resistentes
- Rendimiento eléctrico excepcional
- Sin limitaciones de vida útil
Descubre más estudios de caso
-
Colaboración en el Mar del Norte
La explotación de petróleo y gas en plataformas en alta mar en el Mar del Norte se enfrenta al desafío diario de la exposición a factores climáticos. Descubre en este estudio de caso cómo TE proporcionó juntas y terminaciones de LV y MV de alto rendimiento a una compañía de petróleo y gas.
-
Conectividad en espacios reducidos
En las plataformas y barcos petroleros en alta mar, el espacio es escaso, por lo que se necesitan productos confiables y a prueba de explosiones. Descubre la solución que TE ofreció a un proveedor de electricidad e instrumentación (E&I) con sede en Singapur.