Caso práctico
Aumento del rendimiento del sistema ferroviario
TE Connectivity (TE) y la compañía ferroviaria nacional francesa trabajaron juntos para diseñar un pendolado a medida y una herramienta específica para facilitar su instalación.
La compañía ferroviaria nacional francesa es pionera en el desarrollo y la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad. Con el fin de garantizar la fiabilidad de sus instalaciones, TE y la compañía ferroviaria nacional trabajaron juntos en detalle para desarrollar un innovador pendolado.
El desafío
Los pendolados cumplen un papel fundamental en el rendimiento general del sistema ferroviario, ya que son conectores clave de la catenaria.
Los pendolados utilizados por el ferrocarril nacional francés estaban articulados en las partes superior e inferior, tenían un buen comportamiento mecánico, pero las articulaciones conducían a un bajo rendimiento eléctrico.
Para superar esta pérdida de contacto eléctrico entre el mensajero y el cable de contacto, se instaló una conexión de distribución cada 200 metros (máximo).
El peso adicional de la conexión de distribución podía doblar localmente el cable de contacto, lo que limitaba la velocidad del tren.
TE demostró su fuerza en un contexto poco común. Se posicionó claramente como un proveedor ferroviario clave gracias a una solución innovadora.
220K
Piezas que ya están en servicio
1996
Año de la aprobación oficial de los pendolados de TE por parte de la compañía ferroviaria francesa
147K
Pendolados instalados entre 2014 y 2016
La solución
La compañía ferroviaria nacional francesa y los equipos de ingeniería de TE trabajaron juntos para lograr una solución innovadora que garantizaba un alto comportamiento mecánico sin reducir el rendimiento eléctrico.
Diseñaron un pendolado que proporciona dos funciones mecánicas y eléctricas sin ningún tornillo ni perno.
Para garantizar un alto comportamiento mecánico, el pendolado todavía está articulado en los lados superior e inferior. Sin embargo, se ha agregado un cable de unión en ambos lados para asegurarse de mantener constantemente el contacto eléctrico entre el mensajero y los cables de contacto.
TE también desarrolló una herramienta específica llamada SIMAGRIF para facilitar la instalación del nuevo e innovador pendolado.
El resultado
Como pionero mundial en el desarrollo y la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad, la compañía ferroviaria nacional necesitaba garantizar la fiabilidad y la velocidad de las líneas ferroviarias.
Con décadas de conocimientos y experiencia en el diseño y suministro de productos para aplicaciones ferroviarias exigentes, TE trabajó en el desarrollo, la prueba y la fabricación de este nuevo pendolado con esta nueva herramienta.
Los pendolados SIMEL de TE se han instalado en el campo durante más de 20 años y siguen ofreciendo un rendimiento confiable.