¿Qué es una estrategia para prevenir el empañado?
Una estrategia para prevenir el empañado utiliza sensores para predecir y prevenir la condensación al monitorear la humedad, la temperatura ambiente y la temperatura de la superficie del parabrisas. El objetivo de la estrategia es que haya visibilidad al activar el sistema HVAC antes de que se produzca la condensación.
¿Por qué es importante que una estrategia para prevenir el empañado sea efectiva?
La visibilidad y la concentración del conductor son críticos para la seguridad vial. Eliminar el riesgo de condensación, lo que puede mejorar la visibilidad y eliminar la distracción de ajustar los controles de HVAC de forma manual, ayuda a los OEM de la industria automotriz con las iniciativas de seguridad.
¿Se puede ahorrar energía con una estrategia para prevenir el empañado?
La cantidad de energía necesaria para eliminar la condensación es bastante mayor que la energía necesaria para prevenirla. Esto se debe a que se necesita más energía para convertir las gotas de agua líquida en vapor que para mantener las condiciones que evitan que se produzca la condensación. En los vehículos eléctricos de batería (BEV), este ahorro de energía puede traducirse en una mayor autonomía.
¿Cómo se activa el sistema de HVAC para evitar la condensación?
La condensación se produce cuando la temperatura del parabrisas es igual o inferior a la del punto de rocío. El HVAC debe activarse antes de alcanzar este punto y debe tener en cuenta la variación en la humedad de la cabina y la temperatura del parabrisas para evitar la formación de condensación. También se deben considerar los errores del sistema, como la precisión del sensor y el tiempo de respuesta del HVAC.
¿Qué factores de los sensores contribuyen a una mejor optimización de los límites?
La optimización del punto de activación puede mejorar aún más la eficiencia energética. Con un sensor de alta precisión, buena respuesta térmica y baja deriva a largo plazo, el diseñador del sistema puede optimizar el punto de activación y mantener un rendimiento del sistema más confiable durante la vida útil del vehículo.
¿Cómo satisface TE Connectivity las necesidades cambiantes de la industria en cuanto a soluciones para prevenir el empañado?
Con nuestra amplia experiencia y soluciones probadas en el campo, en TE Connectivity estamos constantemente innovando para mejorar nuestra gama de sensores de humedad. Nos empeñamos en colaborar con fabricantes de equipos originales y proveedores de nivel 1 para desarrollar soluciones personalizadas que aborden las necesidades cambiantes de la industria, desde la optimización del rendimiento de los sensores hasta la integración con sistemas avanzados de vehículos. En colaboración, nuestro objetivo es ir más allá de lo establecido en seguridad y eficiencia.
¿Dónde se debe instalar un sensor antivaho?
El objetivo al seleccionar una ubicación de montaje es elegir una en la que se realicen mediciones constantes de la temperatura del parabrisas y la humedad de la cabina. Además, la ubicación no debe obstruir la visión del conductor ni verse afectada por fuentes de calor, como cámaras y otros dispositivos electrónicos, o la corriente de circulación del HVAC. Por lo general, el área alrededor del retrovisor ha sido una opción ideal. Sin embargo, con el uso de las cámaras que se montan en la misma área, debe prestarse especial atención para aislar el sensor de la radiación térmica de la cámara.
¿Qué características de diseño hacen posible que el sensor mantenga la precisión?
El chip de humedad incluye un elemento de temperatura NTC integrado que proporciona la información para medir con precisión el punto de rocío de la cabina. Para medir directamente la temperatura del parabrisas se utiliza un elemento de temperatura independiente, diseñado para evitar la interferencia de fuentes de calor externas.
¿Qué elementos de diseño contribuyen a la rapidez de la respuesta del sensor?
El chip de humedad utiliza un polímero avanzado para medir la humedad. El polímero es muy eficiente y, combinado con la configuración de electrodos de TE Connectivity, proporciona una de las mediciones de humedad más rápidas del mercado. Esta respuesta rápida hace posible que los sistemas para prevenir el empañado se activen cuando se espera, lo cual mejora el rendimiento y mantiene la visibilidad en condiciones variables.
¿El sensor reduce el consumo de energía?
Además del diseño de bajo consumo de energía del sensor antivaho, también tiene una función de reposo que puede reducir aún más el consumo de energía. El sensor entrará en modo de reposo de manera automática si no se ha escaneado en 4 segundos y se activará en la próxima solicitud de datos.
¿Cuál es la vida útil prevista del sensor y cómo tolera la exposición prolongada a entornos automotrices?
El sensor está diseñado para brindar estabilidad y durabilidad a largo plazo, con una vida útil prevista de 15 años, para un entorno de temperatura típico, en conformidad con las expectativas de la industria automotriz.
¿Cómo se ha validado el rendimiento del sensor en la práctica?
El sensor antivaho de TE Connectivity ha estado en uso desde 2008, proporcionando más de 15 años de confiabilidad comprobada en aplicaciones automotrices. Su rendimiento uniforme y su baja tasa de fallas ppm se han validado con el amplio uso y la validación de diseño de millones de unidades en todo el mundo, lo que la convierte en una solución de confianza para los OEM.
El sensor antivaho de TE Connectivity es la opción confiable para los OEM que buscan una solución ultracompacta y de alta precisión que se integre en los diseños de vehículos nuevos y actuales.
Respaldados por más de 15 años de experiencia comprobada en la práctica, nuestros sensores ofrecen un rendimiento confiable con una tasa de PPM baja y tiempos de respuesta rápidos para prevenir el empañado. Nuestra solución personalizable, aunada a nuestra amplia experiencia técnica, capacidad de fabricación global y red de asistencia técnica local, está lista para ayudar a los fabricantes a mejorar la seguridad, el confort y la eficiencia de los sistemas.