Tendencia
Reinventar cómo nos conectamos
En los últimos 100 años, los avances en el control inalámbrico y el monitoreo de los sistemas de servicios públicos y los servicios públicos han transformado el rendimiento de las ciudades. Hoy, hemos llegado a un momento decisivo en la reinvención de nuestro concepto de ciudad.
La idea de la ciudad inteligente está inspirando muchas nuevas ideas para integrar los servicios de los que mucha gente depende cada día. Hoy en día, hay soluciones que ofrecen, con cada repetición, la conveniencia, la seguridad y la eficiencia que hace solo unos años eran inimaginables. Esta conectividad sin precedentes está habilitada, entre otras cosas, por la comunicación inalámbrica y una amplia gama de sensores. Esta conectividad puede mejorar la iluminación urbana, el rendimiento de la infraestructura y el consumo de energía.
En la actualidad, muchos municipios están reemplazando las luces de calle estándar con luminarias LED que están equipadas con sensores avanzados y conectadas a redes integradas. El resultado es un sistema de luz activado local o remotamente para que responda solo cuando la calle está en uso, como cuando un peatón camina por la noche. Este tipo de sistema permite a las ciudades reemplazar las instalaciones de alumbrado público, lo que puede ayudarlas a reducir la demanda de energía a corto plazo y lograr ahorros de costos con el tiempo.
Si nos dirigimos primero a los grandes estacionamientos, como los aeropuertos, los centros comerciales y las galerías, mediante la adición de capacidades de video, cada dispositivo de iluminación se puede activar de forma local o remota solo cuando haya actividad. Esto puede ahorrar energía y mejorar la seguridad. Todos los datos y el control podrían lograrse a través de las redes inalámbricas 4G actuales o las redes 5G del futuro. Dado que tendremos esta conexión de alta velocidad a internet y a la nube, podríamos utilizar la conexión WiFi para proporcionar información sobre la disponibilidad de estacionamiento y las ofertas especiales en las tiendas y restaurantes de la zona. Los ingresos publicitarios se pueden utilizar para compensar el costo de implementar esta tecnología en lugares que desean colocarse a la vanguardia de la curva de adopción de la tecnología.
Otro aspecto de la ciudad inteligente que ofrece gratificación inmediata es la capacidad de gestionar el tráfico y el estacionamiento en las áreas metropolitanas. Imagina el placer de entrar en una ciudad importante y recibir todas las opciones disponibles de estacionamiento que hay cerca de tu destino. Con la llegada de los vehículos inteligentes y autónomos, los servicios de la ciudad, como la información de estacionamiento, las direcciones y la facturación, se pueden realizar automáticamente.
La información de tráfico en tiempo real estará disponible universalmente, lo que permitirá a las autoridades de transporte desviar el tráfico y cambiar los patrones de los semáforos para optimizar la circulación. Esto tiene un gran valor en áreas que albergan eventos deportivos o atracciones importantes. La información ambiental como el clima, la contaminación y el ruido podrían ser monitoreados en cada ubicación.
Sin embargo, la integración de toda esta funcionalidad en un paquete compacto puede ser una tarea desalentadora. Tan solo el número de sensores y funciones de radio que deben coexistir es un desafío. Cuestiones como la gestión térmica y de energía y el diseño de la antena son fundamentales para una integración exitosa.
Así como las farolas de la ciudad inteligente que solo se activarán cuando alguien esté dentro del alcance, todos los servicios públicos y electrodomésticos podrán optimizar su rendimiento. El impacto ambiental de tener todo "encendido" solo cuando es necesario puede ser significativo. Imagina por un momento una ciudad llena de refrigeradores y aires acondicionados inteligentes. Estos dos electrodomésticos por sí solos representan una parte significativa del uso de energía de una vivienda individual. Si pudiéramos permitir que estos aparatos se comuniquen con la red eléctrica, estos podrían determinar el mejor momento para funcionar y mantener sus temperaturas objetivo.
Tal vez el refrigerador puede alcanzar temperaturas ligeramente más frías antes del pico de demanda del aire acondicionado, lo que resulta en una carga estable y manejable para el proveedor de servicios públicos. Imagina un sistema de rociadores municipales que tenga en cuenta la disponibilidad actual de agua, las condiciones del suelo y el pronóstico del tiempo para asegurarse de que cada gota de agua utilizada para mantener parques y campos se utilice por completo.
A medida que las poblaciones de los países en desarrollo continúen creciendo y exigiendo acceso a las mismas comodidades de las que ya disfrutan los países desarrollados, las infraestructuras existentes se estirarán hasta el límite. Las soluciones habilitadas por la ciudad inteligente ofrecen un camino claro para proporcionar acceso a estas comodidades de una manera responsable y equitativa.