Conoce las tendencias que dan forma al mercado de la vigilancia al aire libre y los desafíos en el diseño de ciudades inteligentes.

Perspectivas sobre las tendencias tecnológicas de TE
Hacemos posible la innovación que impulsa el potencial de las personas
¿Cómo está evolucionando la tecnología wifi? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los desafíos? Escucha las ideas que le dan forma a los desarrollos actuales.
Conoce los desafíos de Internet de las cosas inalámbrico en el desarrollo de un mundo superconectado.
Conectividad para ciudades inteligentes
El distribuidor de electrónica Digi-Key presenta soluciones TE en una serie de videos de tres partes presentada conjuntamente con Supplyframe. En estos videos, verás cómo la tecnología innovadora está impulsando a las ciudades inteligentes en todo el mundo. Estas innovaciones hacen posible mejoras en la seguridad pública, transformando la forma en que vivimos, trabajamos y navegamos por los paisajes urbanos a través de una conectividad resistente y confiable.
Conectar a las personas a la nube y entre sí. Las personas en todas partes confían cada vez más en las soluciones de conectividad para mantenerse conectadas, productivas e informadas. Hoy en día, los municipios, las empresas de distribución, los proveedores de Internet y los centros de datos de hiperescala están utilizando la conectividad avanzada para administrar de manera eficiente la tecnología requerida. Todo esto con el objetivo de operar los servicios fundamentales para competir a nivel mundial y que son esenciales para mantener el bienestar de las comunidades de todo el mundo.
El motor de esta evolución son las soluciones de conectividad innovadoras para la recopilación de datos, la distribución de energía y la transmisión de señales. Estas soluciones están haciendo posible redes de datos más robustas y un rendimiento confiable en servicios críticos y aplicaciones emergentes. Desde antenas personalizadas y conectores sellados hasta cableado ligero y sensores de múltiples propiedades, las soluciones TE están ayudando a transformar la tecnología tradicional en infraestructuras inteligentes: con alumbrado público y edificios inteligentes, sistemas de transporte bajo demanda y medidores inteligentes en tiempo real, para estacionamiento público, servicios públicos domésticos, dispositivos personales.
En TE, creamos las soluciones de conectividad que permiten a las organizaciones públicas y privadas conectarse, acelerar y proteger el flujo de datos, energía y señal, en comunicaciones y sistemas de energía, en ciudades y regiones.
Scott Hamilton de TE discute las tendencias en torno a la arquitectura de doble nodo: un nodo sensor y un nodo de comunicaciones. El segundo nodo agrega funcionalidad, ahorro de energía, seguridad y mayor calidad de vida.
Jonathan Catchpole de TE y un representante del Consorcio Zhaga debaten sobre el futuro del alumbrado público, incluidas las tendencias del mercado y la evolución de Book 18.
El ingeniero de TE, Alex King y el arquitecto de sistemas, Jonathan Catchpole, explican cómo nuestra base mejorada Lumawise Endurance N puede ayudarte a llevar tu nodo de control de alumbrado público al mercado de manera más rápida, confiable y con menos recursos de ingeniería.
INFORME TÉCNICO DESTACADO:
Transductores analógicos y digitales: las ventajas de ambos
La mayor parte de la detección comienza en el mundo analógico. En las últimas dos décadas, los sensores y transductores han pasado de la operación puramente analógica a los protocolos digitales, el procesamiento de señales y las interfaces. Como resultado, los transductores analógicos y digitales son muy distintos en sus tecnologías, interfaces,
señales de salida y la terminología utilizada para describir y especificar su funcionamiento.
Hoy en día, lo digital prevalece en muchos espacios de aplicación. Pero hay muchas áreas de aplicación, como los entornos de alta EMI/RFI, donde un transductor analógico siempre superará un enfoque digital. Conoce nuestro transductor de presión industrial M3200, disponible en una configuración analógica o digital y diseñado para ofrecer ventajas clave.
DESCARGA NUESTRO INFORME TÉCNICO (español)
Conoce los avances en la vigilancia inteligente para las ciudades inteligentes. Obtén información sobre las tendencias y los desafíos que impulsan la innovación.
Conoce las principales tendencias y desarrollos en conectividad de centros de datos, con un enfoque en las soluciones de energía y la administración de energía.
Perspectivas de la industria:
Artículos e informes de los mejores editores
-
¿LAS CIUDADES INTELIGENTES SON EL PRÓXIMO GRAN DISRUPTOR?
De Forbes: "En todo el mundo, las ciudades (grandes y pequeñas) han reconocido que la tecnología se ha convertido en el gran igualador a medida que las fuerzas de trabajo cada vez más móviles valoran la conectividad, el transporte de una sola pieza y la sustentabilidad como los criterios determinantes para la calidad de vida. Desde Boston hasta Bangkok, las ciudades están presentando planes para vincular fibra óptica, líneas de tren ligero, vehículos automatizados y redes 5G en una red perfecta de movilidad siempre activa".
-
CIUDADES INTELIGENTES: SOLUCIONES DIGITALES PARA UN FUTURO MÁS HABITABLE
De McKinsey & Company: "A medida que las ciudades se vuelven más inteligentes, se están volviendo más habitables y más receptivas y hoy solo estamos viendo una adelanto de lo que la tecnología podría llegar a hacer en el entorno urbano. [Este informe] analiza cómo docenas de aplicaciones digitales abordan este tipo de preocupaciones prácticas y muy humanas. Esto prueba que las ciudades pueden usar tecnologías inteligentes para mejorar algunos indicadores clave de la calidad de vida de un 10 % a un 30 %. Cifras que se traducen en vidas salvadas, viajes más cortos, una menor carga sanitaria, menos incidencias delictivas y menos emisiones de carbono".