Tendencia
Tecnología de armas de intercepción en sistemas de misiles aire‑superficie
Es importante que los sistemas de misiles aire‑superficie sigan evolucionando para contrarrestar las innovaciones en la tecnología de armas de intercepción.
Existe una larga historia del uso de misiles en los conflictos armados en la actualidad. Los misiles V‑2 que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial tenían una carga útil de una tonelada y volaban más rápido que la velocidad del sonido. Desde entonces, los sistemas de misiles aire‑superficie han evolucionado a la vez que aliados y enemigos buscan estar a la delantera.
¿Qué es un misil aire‑superficie?
Un misil aire‑superficie (ASM) o misil aire‑tierra (AGM) es un tipo de misil que se lanza desde un bombardero, un avión de combate, un helicóptero, un dron o cualquier aeronave militar tripulada o no. Los misiles pueden utilizarse para atacar blancos en tierra o en el mar. A diferencia de una bomba convencional, que depende de la gravedad para alcanzar su blanco, los misiles aire‑superficie incluyen un sistema de dirección autónomo y suelen propulsarse mediante motores de reacción o cohetes.
Una función principal de los misiles aire‑superficie es dominar el espacio aéreo del territorio enemigo. Una fuerza militar puede obtener una enorme ventaja sobre su enemigo al utilizar misiles aire-superficie para destruir las armas, instalaciones militares y otros blancos estratégicos en tierra de su adversario. Desde la perspectiva inversa, si se permite que las aeronaves del enemigo vuelen con libertad, las tropas en tierra serán vulnerables a un ataque.
Tipos de misiles
Los sistemas tradicionales de defensa antimisiles se dividen en tres categorías:
- Armas estratégicas
- Armas de intercepción
- Misiles convencionales
Armas estratégicas:
Las armas estratégicas y los misiles de crucero están destinados a actuar principalmente como elementos disuasorios.
Armas de intercepción:
Los misiles de intercepción se utilizan como defensa ante los ataques enemigos: destruyen los misiles que se avecinan antes de que lleguen al blanco. Esta categoría de misiles es solo defensiva.
Misiles convencionales:
El tamaño relativamente limitado de la carga útil y el alcance de los misiles guiados y las armas de intercepción tradicionales los adecua más para su uso táctico como misiles aire‑superficie.
Estrategias de lanzamiento de misiles aire‑superficie
Cuando se trata de misiles aire‑superficie, existen esencialmente dos tipos de armas en función de la forma en que se lanzarán. La primera es un misil táctico relativamente pequeño con un alcance corto que puede lanzarse desde una plataforma aérea de menor altitud, como un helicóptero o un vehículo aéreo no tripulado (VANT).
El segundo tipo de misil aire‑superficie se lanza desde un avión de combate o bombardero. Este tipo de misil viaja con mayor rapidez y tiene un alcance mucho mayor que un misil que se lanza desde un helicóptero o un VANT. El mayor alcance hace posible lanzar estos misiles desde una mayor distancia del conflicto, lo que hace que sea una misión más segura para los pilotos.
Rangos de vuelo de los misiles aire‑superficie
Misil | Límite | |
Lockheed Martin JASSM® |
De 230 a 1,200 millas en función de la generación del diseño |
|
Raytheon – HARM® | 120 millas | |
Raytheon – JSOW® | 70 millas | |
MBDA Brimstone |
37 millas | |
Lockheed Martin – Paveway® II |
9.2 millas |
Hellfire™ y JASSM® son marcas comerciales o marcas registradas de Lockheed Martin Corporation o sus subsidiarias.
HARM®, JSOW®, Paveway® son marcas registradas de Raytheon Company.
La intercepción impulsa la innovación
Cuanto más lejos viaje un misil desde el lanzamiento hasta el blanco, mayores serán las posibilidades de que sea detectado, interceptado y destruido. Como resultado, los diseñadores de misiles aire‑superficie incluyen sistemas redundantes y diversos medios electrónicos para evadir la detección.
A medida que los sistemas de detección se vuelven más avanzados, es importante que el sistema operativo de un misil sea aún más sofisticado para evitar ser detectado durante su misión. En consecuencia, los sistemas de detección deben evolucionar otra vez para atrapar a esta presa más escurridiza. El ciclo continúa a medida que los avances en la tecnología de armas de intercepción requieren mayores innovaciones en la tecnología de misiles.
Componentes robustos para entornos adversos
Independientemente de si se lanza desde un helicóptero a cientos de pies del suelo o desde un avión de combate a gran altura, cada misil aire‑superficie debe funcionar a la perfección en las condiciones más extremas.
Por ejemplo, un misil que se lanza desde un avión de combate puede comenzar su misión en el desierto, donde la temperatura del suelo en el momento del despegue es de 50 °C (122 °F). De repente, el avión que transporta el misil volará con mayor rapidez que la velocidad del sonido a una altitud de 50,000 pies donde la temperatura es de –50 °C (–58 °F). Cuando se lanza, ese misil estará expuesto a tremendas fuerzas de choque, gravitación y vibración a medida que se aleja del avión y se acerca al blanco.
Cada parte de ese misil, desde el cordón umbilical que lo conecta a la aeronave hasta el cable, el conector y el sensor más pequeños, debe diseñarse y construirse para sobrevivir ese recorrido peligroso y funcionar cuando se lance el misil.
Soluciones de conectividad de misiles para una innovación continua
TE Connectivity toma la tecnología y los componentes actuales en las industrias automotriz, aeroespacial, de energía y ferroviaria, y los refuerza, o los hace más resistentes, para ayudar a satisfacer las demandas extremas de los entornos aeroespaciales y de defensa. Esto incluye una amplia gama de conectores para aplicaciones eléctricas o sistemas ópticos, cables y alambres, componentes electromecánicos y de conmutación de potencia de estado sólido y carcasas posteriores y fundas.
Con una gama tan amplia, los productos y la experiencia de TE Connectivity se pueden aplicar a cada uno de los sistemas que ayudan a mantener el misil en vuelo y dirigido al blanco. Los ingenieros de TE Connectivity también continúan innovando para mantenerse a la vanguardia en los avances de la tecnología de misiles y armas de intercepción aire‑superficie.
Puntos clave
- Los misiles se han utilizado en los conflictos armados en la actualidad desde la Segunda Guerra Mundial.
- Los misiles aire‑superficie se lanzan desde un bombardero, un avión de combate, un helicóptero, un dron u otro tipo de aeronave militar tripulada o no para atacar blancos en tierra o en mar.
- Destruir armas, instalaciones militares u otros blancos en tierra es una de las principales funciones de los misiles aire‑superficie para evitar que un enemigo mantenga el control de su espacio aéreo.
- Los misiles aire‑superficie más pequeños y de corto alcance pueden lanzarse desde helicópteros o VANT a altitudes más bajas, a la vez que los más grandes y de largo alcance pueden lanzarse desde aviones de combate o bombarderos que vuelan a mayores altitudes y distancias de la zona del conflicto.
- Los misiles de intercepción son una gran amenaza contra los misiles aire‑superficie.
- Los avances en la tecnología de misiles impulsan la innovación en los sistemas de detección de misiles y en la tecnología de armas de intercepción, lo que, a su vez, estimula la innovación en la tecnología de misiles.
- Los misiles aire‑tierra deben funcionar a la perfección en condiciones adversas. Es importante que cada sistema se diseñe y construya para soportar las condiciones ambientales y físicas extremas.
- TE Connectivity cuenta con una amplia gama de componentes robustos diseñados y construidos para ayudar a satisfacer estas demandas extremas.
- Los ingenieros de TE Connectivity continúan innovando para impulsar los avances en la tecnología de misiles y armas de intercepción.