Tendencia
Carga anticipada
Desde los avances en sensores y sistemas de conectores hasta lo último en máquinas y herramientas, tres Google Hangouts de Battery Show 2015 produjeron un diálogo interesante entre expertos de TE Connectivity (TE) sobre tecnologías dirigidas a vehículos futuros.
TE se conecta en el Battery Show 2015. En una serie de Google Hangouts, transmitidos en vivo desde el piso de exhibición, Steve Rohr, director de estrategia tecnológica de la unidad de Soluciones de Transporte de TE, habló con Ajay Bhargava, gerente sénior de TE en su unidad de Soluciones de movilidad híbrida y eléctrica (HEMS), Mike Emenheiser, gerente de la industria en el grupo de Máquinas y herramientas de la empresa y Scott Phillips, gerente sénior de Sensores automotrices de TE.
Percibir el futuro
Contenido del sensor
Se espera que crezca
NOVI, Michigan. – Desde el motor hasta la transmisión y el parachoques trasero, los automóviles y camiones ligeros en la carretera en la actualidad tienen un promedio de 55 sensores incorporados que sirven para hacer todo, desde proteger a los conductores durante condiciones peligrosas hasta monitorear el rendimiento y las emisiones del motor.
Y ese número, dijo Scott Phillips, gerente sénior de Sensores automotrices de TE, es probable que crezca a 65 sensores para el año modelo 2020 a medida que los fabricantes de automóviles diseñen vehículos destinados a ser más seguros, más eficientes en el consumo de combustible, menos contaminantes y más capaces de comunicar información crítica a los conductores.
“Cuando se habla de sensores automotrices, TE está extremadamente entusiasmado con eso”, dijo Phillips en un Google Hangout en vivo desde el estand de la empresa en The Battery Show 2015. “Estamos realizando fuertes inversiones en ese espacio. Realmente vemos crecer este espacio”.
Phillips habló con Steve Rohr, director de estrategia tecnológica de la unidad de Soluciones de Transporte de TE, en uno de los tres hangouts realizados desde el piso de exhibición. Rohr también entrevistó a Ajay Bhargava, gerente sénior de TE en su unidad de Soluciones de movilidad híbrida y eléctrica (HEMS) y Mike Emenheiser, gerente de la industria en el grupo de Máquinas y herramientas de la empresa.
En las baterías automotrices, Phillips dijo que gran parte del enfoque de TE fue monitorear las condiciones que afectan la vida útil de la batería y el alcance del vehículo.
“Cuando se habla de la batería y la gestión de esta, la clave es determinar la condición y el estado de carga de dicha batería”, dijo Phillips. “Los sensores juegan un papel crítico en este cálculo”.
La amplia gama de tecnologías de sensores de TE incluye mediciones de posición, presión, temperatura, humedad, fuerza, flujo, vibración, nivel de líquido, ultrasonidos y más.
Con las adquisiciones de Measurement Specialties, diseñadores y fabricantes globales de sensores y sistemas basados en sensores y American Sensor Technologies (AST) Inc., especialistas en sensores para entornos hostiles y de alto rendimiento, TE ofrece una gama inigualable de soluciones de sensores inteligentes, eficientes y de alto rendimiento.
“Lo que esto realmente hace por nosotros es que TE Connectivity posee todo el espacio ahora”, dijo Phillips. "Estamos totalmente integrados, mientras proporcionamos el elemento de detección hasta el cable. Y en entornos hostiles, somos un socio en el que puedes confiar para asegurarte de que la conexión sea sólida”.




Emoción de conducción
Innovación de la industria
Proteger el flujo de energía
El Battery Show, que se celebra durante tres días en el barrio residencial de Novi, en Detroit, es una muestra de los últimos avances en tecnología de baterías. Asisten líderes técnicos, científicos, ingenieros, líderes de proyectos, compradores y altos ejecutivos de empresas de todo el mundo.
Chad Taylor, gerente sénior de desarrollo de negocios del grupo de Soluciones de movilidad híbrida y eléctrica de TE, afirmó que la exhibición brinda a la empresa una oportunidad importante para comunicarse con la industria y los clientes potenciales.
“El Battery Show nos permite dar a las personas una perspectiva diferente sobre TE”, dijo Taylor después del evento. "Es posible que solo nos vean como una empresa conectora. Esto les permite comprender las grandes cosas que estamos haciendo en las conexiones de batería y la protección y también lo que estamos haciendo con los productos de sensores”.
En su reunión con Rohr, Bhargava dijo que el trabajo de TE en aplicaciones de vehículos híbridos y eléctricos se realizó con el objetivo de crear productos para satisfacer las necesidades de la industria. “Hemos desarrollado una gama que pasará de baja tensión a alta tensión”, le dijo a Rohr. “Podría ser en un vehículo pequeño o podría ser un autobús”.
Además, Bhargava dijo que TE tiene la capacidad de entregar rápidamente sus productos a los clientes a través de sus operaciones de fabricación globales, que incluyen plantas en América del Norte, China, Japón, Corea del Sur y Europa.
TE proporciona una línea completa de conectores, relés, arneses, contactores y dispositivos de desconexión para conectar y proteger de forma segura el flujo de datos y energía en todo tu vehículo híbrido o eléctrico. Los productos automotrices de TE han sido probados en vehículos ligeros y pesados y sus tecnologías aprovechan décadas de experiencia con la generación de alto voltaje.
"Nosotros en esta industria tendemos a innovar”, expresó Bhargava. “Simplemente no podemos quedarnos quietos. Eso es lo que va a impulsar la emoción a medida que avanzamos por el camino. ‘’
En el Battery Show, TE mostró varios de sus productos HEMS y sensores, incluidos sistemas de conectores de baja, media y alta corriente, transformadores de reluctancia, desconexiones de servicio y sensores de humedad y temperatura.
“Desde una perspectiva de TE, hemos dividido el espacio”, dijo Bhargava . "Hay infraestructura, conectores, administración de baterías y carga de baterías. En esos cuatro espacios, TE está invirtiendo para el futuro”.



Cada onza cuenta
Máquinas y herramientas
'Herramientas para hacer el trabajo'
Rohr y Emenheiser, de Máquinas y herramientas, hablaron sobre el trabajo de TE con el aluminio y su producto de engarce LITEALUM. La tecnología de terminación de engarce de alambre LITEALUM representa una tecnología recientemente lanzada que es una solución duradera totalmente automática.
“El aluminio es una forma de reducir el costo y el peso de un vehículo”, expresó Emenheiser. “Ese es el principal impulsor. Cada libra que podemos sacar de un vehículo significa un ahorro de por vida en la economía de combustible y una reducción en las emisiones”.
Desde el estand de TE, Emenheiser demostró la tecnología de engarce LITEALUM en la exhibición. Utilizó un terminador TE 5K con módulo de pelado y el aplicador OCEAN de TE para engarzar terminales LITEALUM en un cable de aluminio cuadrado de 2,5 mm.
Hay dos ventajas clave en el uso de aluminio: menores costos de material y considerablemente menos masa que cobre. Si se utiliza cableado de aluminio, un arnés de cableado en un vehículo de tamaño mediano puede perder de dos a tres kilogramos de peso. Esto también ahorra en el consumo de combustible y reduce las emisiones contaminantes. El aluminio también puede ganar puntos en automóviles y camiones con trenes de transmisión alternativos, como vehículos híbridos y eléctricos, al ayudar a extender el rango de viaje posible en el modo de conducción eléctrica.
“Cada vez que el lado del producto crea una nueva solución, que debe engarzarse o aplicarse a la aplicación del cliente, el grupo de herramientas proporciona los mecanismos o herramientas para realizar el trabajo correctamente con una solución de calidad”, le dijo Emenheiser a Rohr.
TE tiene un largo legado de producción pionera de arnés de alambres y procesamiento de placas de circuito impreso. Desde el momento en que se engarza un terminal en un alambre o se presiona un conector en una placa, TE ofrece una gama completa de equipos optimizados para tus necesidades de producción y presupuesto. Sus equipos y servicios están diseñados para maximizar el tiempo de actividad de la producción, extender la vida útil de las herramientas y minimizar el desperdicio de fabricación.
“El Battery Show es importante para Máquinas y herramientas de TE, ya que nos permite demostrar la propuesta de valor de TE”, dijo Emenheiser más tarde. "TE no es solo un fabricante de conectores. TE realmente ofrece una solución y asociación altamente diseñadas. Los terminales, la carcasa del conector y las máquinas y herramientas son partes importantes para la calidad final y el rendimiento del producto. La utilización de un tercero para las máquinas y herramientas es, a menudo, la causa de un rendimiento deficiente o fallas prematuras”.