![Conector micro-SIM de contrafase antipandeo de 1,18 mm](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/Pull Quote images/sim-1-18-push-pull-card-pullQuote-1024x500.jpg)
Caso práctico
SIM súper delgada
La proliferación global de teléfonos inteligentes y el rápido ciclo de lanzamiento de los nuevos modelos hicieron que más clientes buscaran una solución de tarjeta SIM única para teléfonos inteligentes, con diferentes requisitos de tamaño de tarjeta SIM.
Desafío
Una solución adoptada por muchos fabricantes de dispositivos móviles es el adaptador de tarjeta nano-SIM. Al mismo tiempo, los teléfonos inteligentes más nuevos están utilizando conectores de tarjeta nano-SIM de menor tamaño para reducir el espacio de la PCB. La reducción del tamaño del conector SIM y el mayor uso de los adaptadores de tarjeta nano-SIM plantearon un problema técnico relacionado con el pandeo del contacto.
El pandeo de contacto puede producirse con conectores micro-SIM de contrafase durante la inserción o extracción del adaptador de tarjeta nano-SIM. El tirón y empuje del adaptador a menudo hace que los bordes golpeen contra la punta del conector de la micro-SIM, lo que lleva a una deformación o, en casos extremos, a la disfunción de la punta del conector.
Enfoque
Con la ventaja de nuestra proximidad a las instalaciones de los clientes en muchos lugares, incluida Asia, hemos desarrollado soluciones que abordan los problemas técnicos y las necesidades de los clientes y les permiten responder a los cambios dentro del mercado. En algunos casos, nuestros ingenieros han demostrado la capacidad de desarrollar un concepto y crear un primer prototipo en tres o cuatro días, y luego han colocado ese mismo prototipo en producción en masa a la semana siguiente.
Resultados
Nuestro diseño proporciona ventajas técnicas sobre las ofertas de nuestros competidores. Además, este diseño supera las normas actuales de la industria y es ampliamente reconocido por la mayoría de los clientes como una solución más efectiva.
Desde su lanzamiento, nuestro producto ha sido adoptado como un componente de plataforma por un OEM líder de teléfonos inteligentes chinos, en parte porque diseñamos de manera proactiva y presentamos rápidamente una solución que superó a otras. En ese momento fuimos designados como el único proveedor para sus modelos principales de teléfonos inteligentes.
Nuestro diseño supera las normas de la industria.
- Masaki Shoji,
- Gerente de producto
![Teléfono inteligente](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/smartphone-1024x500.jpg)
Ventajas
La SIM antipandeo
Otras ventajas del producto incluyen las siguientes:
- Mayor versatilidad en el dimensionamiento del dispositivo con la opción de seis u ocho posiciones
- Ahorro adicional de espacio en la PCB gracias a la integración del interruptor de detección de tarjetas en el conector
- Mejor protección contra daños con el uso de una función para evitar la inserción incorrecta
Ejemplo
Desarrollo de conceptos
Un ejemplo es el conector SIM antipandeo de 1,18 mm con un diseño de punta de conector de pendiente gradual que minimiza el pandeo de la tarjeta nano-SIM y el daño potencial a la punta del conector durante la inserción o extracción de la tarjeta SIM.
Con este nuevo producto, la altura del conector se redujo de 1,24 mm a 1,18 mm, lo que lo convierte en el conector de menor altura de toda nuestra línea de productos de conectores SIM y uno de los más bajos del mercado.
Nuestro conector empuje-empuje microSIM ofrece un diseño innovador, junto con una extensa línea de conectores de tarjetas SIM.
Desde la SIM 1FF para los teléfonos celulares de primera generación, la SIM 2FF para teléfonos con funciones, hasta la microSIM 3FF y la nanoSIM SIM 4FF para teléfonos inteligentes, se requiere que la tarjeta SIM sea más pequeña para satisfacer las demandas de los dispositivos electrónicos actuales.
Para mantenerse al día con los últimos avances en electrónica de consumo, TE Connectivity presentó el innovador conector empuje-empuje microSIM.
Con solo 1,27 milímetros, su diseño compacto y superdelgado es un 50 por ciento más pequeño.
Es suave, con una función de empuje-empuje con un diseño de la tarjeta SIM que evita colocaciones incorrectas... solo la inserción de la tarjeta en la dirección correcta da como resultado una conexión correcta. Pero una colocación incorrecta no afectará ni dañará el conector SIM. La innovadora función de pin de doble contacto mostró excelentes resultados en las pruebas de caídas. Su diseño creativo amortigua la tarjeta SIM y evita eficazmente que rebote fuera de la ranura.
Además del conector empuje-empuje microSIM, también tenemos una línea completa de conectores de tarjetas SIM. Estamos comprometidos a fabricar conectores de tarjetas SIM de alto rendimiento para cumplir con las especificaciones de diseño de su producto con precisión.
Cada uno de los miles de conectores de alta calidad que salen de nuestras líneas de producción a diario se fabrican cuidadosamente, se prueban con precisión y se examinan con minuciosidad.
Sin importar dónde se coloque la tarjeta SIM (teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas, ultrabooks, PC, tarjetas de datos, módulos GPS personales o servidores), ofrecemos la más alta calidad y el mejor rendimiento.
Somos TE Connectivity. Para obtener más información, busque SIM de TE. Para obtener una muestra gratuita y un folleto del producto, visite www.TE.com barra diagonal SIMV.
![Conector micro-SIM de contrafase antipandeo de 1,18 mm](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/Pull Quote images/sim-1-18-push-pull-card-pullQuote-1024x500.jpg)
Caso práctico
SIM súper delgada
La proliferación global de teléfonos inteligentes y el rápido ciclo de lanzamiento de los nuevos modelos hicieron que más clientes buscaran una solución de tarjeta SIM única para teléfonos inteligentes, con diferentes requisitos de tamaño de tarjeta SIM.
Desafío
Una solución adoptada por muchos fabricantes de dispositivos móviles es el adaptador de tarjeta nano-SIM. Al mismo tiempo, los teléfonos inteligentes más nuevos están utilizando conectores de tarjeta nano-SIM de menor tamaño para reducir el espacio de la PCB. La reducción del tamaño del conector SIM y el mayor uso de los adaptadores de tarjeta nano-SIM plantearon un problema técnico relacionado con el pandeo del contacto.
El pandeo de contacto puede producirse con conectores micro-SIM de contrafase durante la inserción o extracción del adaptador de tarjeta nano-SIM. El tirón y empuje del adaptador a menudo hace que los bordes golpeen contra la punta del conector de la micro-SIM, lo que lleva a una deformación o, en casos extremos, a la disfunción de la punta del conector.
Enfoque
Con la ventaja de nuestra proximidad a las instalaciones de los clientes en muchos lugares, incluida Asia, hemos desarrollado soluciones que abordan los problemas técnicos y las necesidades de los clientes y les permiten responder a los cambios dentro del mercado. En algunos casos, nuestros ingenieros han demostrado la capacidad de desarrollar un concepto y crear un primer prototipo en tres o cuatro días, y luego han colocado ese mismo prototipo en producción en masa a la semana siguiente.
Resultados
Nuestro diseño proporciona ventajas técnicas sobre las ofertas de nuestros competidores. Además, este diseño supera las normas actuales de la industria y es ampliamente reconocido por la mayoría de los clientes como una solución más efectiva.
Desde su lanzamiento, nuestro producto ha sido adoptado como un componente de plataforma por un OEM líder de teléfonos inteligentes chinos, en parte porque diseñamos de manera proactiva y presentamos rápidamente una solución que superó a otras. En ese momento fuimos designados como el único proveedor para sus modelos principales de teléfonos inteligentes.
Nuestro diseño supera las normas de la industria.
- Masaki Shoji,
- Gerente de producto
![Teléfono inteligente](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/smartphone-1024x500.jpg)
Ventajas
La SIM antipandeo
Otras ventajas del producto incluyen las siguientes:
- Mayor versatilidad en el dimensionamiento del dispositivo con la opción de seis u ocho posiciones
- Ahorro adicional de espacio en la PCB gracias a la integración del interruptor de detección de tarjetas en el conector
- Mejor protección contra daños con el uso de una función para evitar la inserción incorrecta
Ejemplo
Desarrollo de conceptos
Un ejemplo es el conector SIM antipandeo de 1,18 mm con un diseño de punta de conector de pendiente gradual que minimiza el pandeo de la tarjeta nano-SIM y el daño potencial a la punta del conector durante la inserción o extracción de la tarjeta SIM.
Con este nuevo producto, la altura del conector se redujo de 1,24 mm a 1,18 mm, lo que lo convierte en el conector de menor altura de toda nuestra línea de productos de conectores SIM y uno de los más bajos del mercado.
Nuestro conector empuje-empuje microSIM ofrece un diseño innovador, junto con una extensa línea de conectores de tarjetas SIM.
Desde la SIM 1FF para los teléfonos celulares de primera generación, la SIM 2FF para teléfonos con funciones, hasta la microSIM 3FF y la nanoSIM SIM 4FF para teléfonos inteligentes, se requiere que la tarjeta SIM sea más pequeña para satisfacer las demandas de los dispositivos electrónicos actuales.
Para mantenerse al día con los últimos avances en electrónica de consumo, TE Connectivity presentó el innovador conector empuje-empuje microSIM.
Con solo 1,27 milímetros, su diseño compacto y superdelgado es un 50 por ciento más pequeño.
Es suave, con una función de empuje-empuje con un diseño de la tarjeta SIM que evita colocaciones incorrectas... solo la inserción de la tarjeta en la dirección correcta da como resultado una conexión correcta. Pero una colocación incorrecta no afectará ni dañará el conector SIM. La innovadora función de pin de doble contacto mostró excelentes resultados en las pruebas de caídas. Su diseño creativo amortigua la tarjeta SIM y evita eficazmente que rebote fuera de la ranura.
Además del conector empuje-empuje microSIM, también tenemos una línea completa de conectores de tarjetas SIM. Estamos comprometidos a fabricar conectores de tarjetas SIM de alto rendimiento para cumplir con las especificaciones de diseño de su producto con precisión.
Cada uno de los miles de conectores de alta calidad que salen de nuestras líneas de producción a diario se fabrican cuidadosamente, se prueban con precisión y se examinan con minuciosidad.
Sin importar dónde se coloque la tarjeta SIM (teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas, ultrabooks, PC, tarjetas de datos, módulos GPS personales o servidores), ofrecemos la más alta calidad y el mejor rendimiento.
Somos TE Connectivity. Para obtener más información, busque SIM de TE. Para obtener una muestra gratuita y un folleto del producto, visite www.TE.com barra diagonal SIMV.