FPC de paso fino
Los conectores de circuito impreso flexible (FPC) de paso fino son una excelente opción para situaciones en las que el espaciado pequeño de la línea central hace que las interconexiones grandes de cable a placa no sean prácticas.
Nuestras soluciones de FPC de paso fino son interconexiones confiables que utilizan un actuador para asegurar la terminación del cable, por lo que no se requieren herramientas. Tenga en cuenta las siguientes ventajas y aspectos de los conectores FPC al diseñar para una línea central más pequeña, alturas de perfil más bajas y soluciones de interconexión más ligeras.
Orientación de la cola
Todos nuestros productos FPC de paso fino cuentan con una orientación de cola escalonada. Este tipo de orientación significa que el diseño de los contactos delantero y trasero está escalonado como se ilustra en la Figura A.
Cuando la orientación de la cola es escalonada, es importante recordar que puede medir la línea central midiendo la distancia entre el centro del contacto delantero y el centro del contacto trasero como se ilustra en la Figura B.
Intervalo de la línea central
Figura C | La línea central se puede medir de muchas maneras diferentes, sin embargo, en general es simplemente el intervalo entre el centro de un contacto y el centro del contacto al lado.
Puede observar la línea central de nuestro producto FPC de paso fino mirando los contactos del conector en sí, que se muestran en la Figura C, o por el método ya descrito en la Figura B.
Tipos de actuadores
Todos nuestros conectores FPC de paso fino incorporan un actuador de bloqueo abatible para una mayor retención del circuito impreso. Este método de terminación también permite una fuerza de inserción cero, por lo que este producto se conoce comúnmente como conector ZIF. El funcionamiento de un actuador de bloqueo abatible se puede ver en las imágenes a continuación.
Actuador frontal de bloqueo abatible
Actuador trasero de bloqueo abatible
Actuador de relleno (estilo émbolo)
Tipos de contacto
Muchos de nuestros productos FPC de paso fino están disponibles en versiones superior, inferior o de doble contacto. Este atributo representa con qué parte del contacto interactúa el FPC. Como puede ver en la imagen a continuación, los contactos FPC se forman en forma de "U". Solo una punta de ese contacto en forma de U interactúa con los contactos FPC. La elección del diseño de contacto correcto generalmente se basa en la orientación del circuito impreso flexible, como se describe a continuación.
Inserción en ángulo
¿Cuál es la ventaja de la inserción en ángulo?