APLICACIÓN
Sensores para catéteres médicos
Los sensores valorizan los procedimientos médicos mínimamente invasivos, así como las cirugías más complejas. Los avances en los catéteres hacen posible que los médicos lleguen de manera más fácil a algunas de las partes del cuerpo de más difícil acceso.
Las cirugías mínimamente invasivas reducen los costos, el tiempo de recuperación y el tamaño de la incisión en gran medida, y brindan muchas otras ventajas. Los catéteres, que son pequeños tubos flexibles, pueden acceder a muchas partes del cuerpo a través de las arterias. Para que las cirugías tengan éxito, los dispositivos de monitoreo deben proporcionarle información al médico y los sensores médicos lo hacen, pero deben ser lo suficientemente pequeños como para caber en el catéter y dejar espacio para otros sensores y herramientas quirúrgicas. Para mejorar las cirugías y controlar los costos, los cirujanos utilizan un gran número de sensores que suministran información en tiempo real. Los sensores médicos se están volviendo cada vez más compactos para verificar la ubicación y controlar la temperatura, por ejemplo, lo que hace posible que los catéteres alojen más herramientas quirúrgicas y tecnología y se de lugar a las cirugías mínimamente invasivas.
Catéteres de ablación
La capacidad de llegar a partes del cuerpo de difícil acceso por medio de pequeñas incisiones y arterias puede reducir el tiempo de recuperación, tener menos complicaciones y muchas otras ventajas. Sin embargo, los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos requieren tecnología que proporcione información precisa para verificar que cada paso se realice de manera correcta. Por ejemplo, una arritmia ocurre cuando el corazón late a un ritmo irregular o anormal y los médicos pueden realizar un procedimiento de ablación con catéter para tratarla. Mediante el uso de múltiples catéteres y pequeños tubos flexibles, los médicos pueden llegar al corazón a través de una arteria. Los procedimientos de ablación con catéter utilizan diferentes técnicas térmicas, como radiofrecuencias, láser o crioablación para crear una línea de ablación o tejido cicatricial en el corazón. Estas pequeñas cicatrices ayudan a impedir que las señales eléctricas anormales afecten los latidos del corazón del paciente. Recorrer las arterias para realizar procedimientos en el corazón exige una tecnología precisa, confiable y compacta.
Aunque ha supuesto un reto, hemos proporcionado sensores de temperatura y de presión que han cumplido con estrictos requisitos médicos para mejorar los procedimientos de ablación con catéter. Un sensor de presión que quepa dentro de un catéter puede detectar la presión de contacto del tejido de manera adecuada. En los procedimientos que utilizan radiofrecuencias para la cicatrización, la información sobre la presión ayuda a los médicos a optimizar la formación de tejido cicatricial. La tecnología de monitoreo preciso de la temperatura en tiempo real durante un procedimiento de ablación con catéter puede proporcionar una ablación térmica exacta. Si bien los catéteres han contribuido al aumento de los procedimientos mínimamente invasivos que reducen el tejido cicatricial en la piel, nuestros sensores pueden brindar información valiosa para mejorar la calidad de los procedimientos médicos.
Catéteres de presión
Un catéter de presión es un ejemplo de cómo los sensores ayudan a efectuar un monitoreo constante del paciente en una industria en expansión como la de los procedimientos mínimamente invasivos. Los catéteres de presión pueden monitorear múltiples partes del cuerpo, como la columna, los tumores y las vías respiratorias. En el monitoreo de la presión sanguínea o ventricular, el catéter de presión utiliza microsensores para un monitoreo preciso y constante de los signos vitales. Los avances en miniaturización de la tecnología de los sensores médicos han logrado que este tipo de procedimientos sean mucho menos invasivos que en el pasado. Hoy en día, un catéter puede llegar al corazón a través de una arteria e inflar un globo para ayudar a destapar arterias. Los catéteres de globo multifuncionales necesitan un monitoreo preciso de diferentes sensores para realizar y verificar el éxito de tan complejas cirugías.
Los microsensores que están diseñados específicamente para aplicaciones médicas pueden operar en espacios pequeños a la vez que proporcionan datos precisos de alta veracidad y sensibilidad. Por ejemplo, los sensores de presión invasiva en miniatura IntraSense están diseñados para caber en una punta de manómetro 1-French. Ciertas características, como el cableado preconectado y los componentes electrónicos encapsulados en su totalidad simplifican la conexión y el uso sin necesidad de gel adicional.
Catéteres de termodilución
Un catéter de termodilución estándar es capaz de monitorear el gasto cardíaco (CO), la presión de oclusión de la arteria pulmonar (PAOP) y la presión venosa central (CVP). El monitoreo de estos datos requiere sensores de temperatura y presión compactos. En cuanto a la termodilución transpulmonar y de la arteria pulmonar, el CO se determina al inyectar en el torrente sanguíneo una solución salina fría que se mezcla con la sangre. El CO se puede determinar con el uso de los datos del sensor de temperatura en la punta del catéter en combinación con la temperatura inicial conocida de la solución. Sin embargo, debido a la naturaleza de estos métodos, el resultado del CO es intermitente. Otros métodos utilizan la porción sistólica de la presión arterial y la impedancia aórtica que ofrece una visualización continua del CO. Cualquiera que sea el método utilizado, existe una constante: sensores compactos, precisos y confiables.
Los sensores mejoran la capacidad de los procedimientos mínimamente invasivos y de los procedimientos más complicados que reduce los costos, el tiempo de recuperación, la pérdida de sangre y el tamaño de la incisión. El sensor de presión invasiva en miniatura IntraSense y el microtermopar modelo 60x ayudan a marcar la pauta en los procedimientos mínimamente invasivos, como el monitoreo de termodilución. Nuestra tecnología de sensores continuará reduciendo costos y mejorando capacidades gracias a nuestra capacidad de producción y nuestros años de experiencia en la asistencia de la salud.