Información sobre el producto
Ventajas de los interruptores táctiles
Los interruptores táctiles ofrecen un diseño compacto adecuado para teclados y tecnología portátil, incluidos dispositivos para la transmisión de datos de alta velocidad.
Un interruptor táctil es un tipo de interruptor que se usa todos los días, pero casi nunca se ve. Oculto debajo de cada tecla del teclado de una computadora, el interruptor táctil es pequeño y delgado, pero presenta una gran confiabilidad para garantizar que funcione durante años o incluso décadas.
Los interruptores táctiles son pequeños dispositivos electromecánicos que están diseñados para montarse en una placa de circuito impreso (PCB). Estos productos son compactos con un perfil bajo, lo que significa que no se elevan por encima de la PCB, un atributo fundamental cuando se consideran los teclados utilizados para dispositivos delgados como computadoras portátiles.
Teniendo en cuenta que el espacio dentro de un teclado es limitado, el diseño delgado significa que los interruptores táctiles deben competir con baterías, pantallas y otros componentes. Para resolver esto, los interruptores táctiles se diseñaron para colocarse uno al lado del otro en una matriz compacta, un atributo importante para un teclado.

Comprar interruptores táctiles
por tipo y elemento
Las mejoras realizadas en el rendimiento de los teléfonos inteligentes y tabletas los convierten en una alternativa viable a las computadoras tradicionales. Los interruptores táctiles son pequeños y prácticos, adecuados para pantallas táctiles que utilizan tecnología capacitiva, que aprovechan las propiedades eléctricas del cuerpo humano para funcionar. Por ejemplo, cuando un dedo toca la pantalla, una pequeña carga eléctrica se atrae al punto de contacto y la pantalla se convierte en un condensador en funcionamiento. Esto a su vez se detecta como la pulsación de un botón.
Las pantallas táctiles son muy delgadas, especialmente porque no hay partes móviles mecánicas y la tecnología mejora constantemente para hacerlas incluso más delgadas. Con la mejora constante de las pantallas táctiles, ¿por qué los fabricantes no desarrollan un teclado de computadora con tecnología capacitiva? La respuesta a esa pregunta es la sensación de las teclas del teclado, a veces descrita con la palabra háptica.
A pesar de las capacidades de las pantallas táctiles, estas son duras e implacables. Aunque esta superficie lisa y plana tiene muchas ventajas -son fáciles de limpiar y ofrecen un complemento eficaz para las pantallas de alta definición-, no proporcionan ninguna información al usuario, lo que demuestra por qué el interruptor táctil es tan útil.
Interruptores táctiles en aplicaciones selectas
El interruptor táctil es un dispositivo mecánico. La fuerza requerida para presionar el interruptor, la distancia que recorre y el resorte a medida que regresa una vez liberado contribuyen a la "sensación" del interruptor. El ejemplo más evidente de cómo la háptica de un interruptor táctil afecta el funcionamiento de un dispositivo se puede encontrar en el teclado de la computadora analizado anteriormente. Cualquier persona que use una computadora con frecuencia sabrá que el movimiento de las teclas de un teclado puede tener un impacto real en su facilidad de uso, lo que a su vez afecta factores como la velocidad de escritura y la fatiga del operador. Es el interruptor táctil lo que da al teclado su sensación y ruido de clic familiar cuando se presiona una tecla.


Al ofrecer una combinación de bajo perfil, alta confiabilidad y retroalimentación mecánica, los interruptores táctiles son adecuados para el uso en muchas aplicaciones. El mercado de la tecnología portátil está creciendo rápidamente, impulsado por la enorme adopción de teléfonos inteligentes y la expansión de los servicios de Internet de alta velocidad.
La incorporación de electrónica sofisticada en prendas o dispositivos que están diseñados como accesorios de vestimenta requiere componentes como interruptores táctiles que no sean voluminosos ni pesados, lo que crea una oportunidad de diseño para aplicaciones de tecnología portátil que requieren indicadores visuales innovadores o paneles de control.
Por ejemplo, un soldado que lleve un chaleco antibalas inteligente en un entorno táctico o un paramédico que utilice cámaras montadas en el cuerpo podría considerar que no es conveniente mostrar una luz no deseada. En situaciones como estas, los interruptores táctiles proporcionan al usuario facilidad de uso y una indicación física del funcionamiento correcto.
Los interruptores táctiles de TE están diseñados para ofrecer fiabilidad en aplicaciones de uso intensivo, como los teclados.

TE fabrica interruptores táctiles disponibles para una variedad de usos, Cuando se lo combina con la gran variedad de teclas y actuadores disponibles, el interruptor táctil representa uno de los interruptores más versátiles del mercado actual. Compre nuestra cartera de interruptores táctiles.